This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65MLVD047A:sn65mlvd047apwr 热性能信息

Guru**** 2975780 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1358562/sn65mlvd047a-sn65mlvd047apwr-thermal-information

器件型号:SN65MLVD047A

您好!

 sn65mlvd047apwr 的数据表在第5页列出了结到电路板和结到外壳的热阻。 34.7 C/W theta JC 值适用于顶部冷却应用(结至顶部外壳)还是结至底部外壳(接触连接到 PWB 的引线)?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。  

    有关进一步的说明、请参阅此应用手册: 如何使用热指标正确评估结温(修订版 B)

    以下是您感兴趣的片段:

    "JEDEC 定义为结至外壳表面之间的热阻(顶部或底部)、由 RθJC 定义。" ...

    "测试方法强制几乎所有耗散的热量都通过器件的单个表面(封装顶部或底部)、因此 RθJC 适用于芯片耗散功率通过器件封装的单个表面(外壳顶部或底部)传导的条件。 这意味着 RθJC 参数通常适用于以下条件:唯一的散热器连接到封装的顶部(或底部)、其中超过90%的热量从顶部(或底部)分布、这与 JEDEC 测试条件非常相似。 对于具有底部散热焊盘的封装、允许将底部金属焊盘焊接到 PCB 上、但对于 RθJC 顶部参数、必须确保顶部是散热的主要路径。

    对于采用典型塑料封装但没有顶部散热的 SMD 器件、若要估算采用 RθJC 的结温、只需测量外壳顶部温度和计算得出的器件功率耗散、这是不正确的。 这可能导致比实际结温高得多的结果。 使用 RθJC 参数的困难之处在于如何精确测量与散热器连接的封装的表面温度。 一般方法是在散热器与芯片封装接触的中心部分钻一个直径≤1mm 的通孔。 插入一条细热电偶导线并充分接触封装表面、以测量外壳温度。'

    此致、Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送此消息。 只是为了说明一点、  该器件的34.7 C/W RθJC 值可以指封装的顶部或底部?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Harrison:

    经过一些调查、我认为这里的答案是参数将是  RθJC (top)。 该器件没有散热焊盘。 在没有散热焊盘的类似 TI 器件上、 未指定 RθJC (底部)值。  

    我可以在申请表中仔细检查 RθJC (底部)值是否未指定。 该过程可能需要一段时间(大约两周)。  如果您需要明确的答案、请告诉我、我将提出请求。  

    此致、Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我想要一个明确的答案。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Harrison:

    我会为您提出热要求、并在~2周内回复您。 提前感谢您的耐心!

    此致、Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Harrison:

    感谢您的耐心。 我已经确认、由于此封装没有外露焊盘、因此参数参考的是  RθJC (顶部)。  

    此致、Amy