This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9554:PCA9554PWR

Guru**** 2868720 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9554A, PCA9554, TCA9554, PCA9554A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1366337/pca9554-pca9554pwr

器件型号:PCA9554
主题中讨论的其他器件: TCA9554、、TCA9554A

工具与软件:

大家好! 不确定这是不是提出此问题的正确位置、但我想知道我是否可以向 PCA9554的 P[n]端口添加外部拉力10k 欧姆。 我的理解是、它们默认配置为输入、因此、它们内部已经有弱上拉电阻(100K)。 如果我希望 I2C 线路上的逻辑1、我可以将 P[n]引脚悬空吗、或者我是否需要一个可以为其分配任何值的外部上拉电阻(现在、我使用的是10k 欧姆)?

我知道、如果我希望 I2C 总线准备好逻辑0、我将需要添加一个零欧姆下拉电阻器。  

非常感谢大家

卡洛斯·利赞德罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carlos:

    您可以在这里提出此类问题。  

    由于内部上拉电阻为100k Ω、因此 PCA9554不需要添加外部上拉电阻(10k)。 如果你想要一个更强的上拉电阻器、你当然可以与外部100k 的内部上拉电阻器并联添加一个。  

    上电时、PCA9554将其 IO 配置为输入模式。 因此、由于100k、如果 Pn 引脚保持悬空、输入将读取到逻辑高电平。  

    如果您希望 Pn 引脚读取逻辑低电平是正确的、则需要某种类型的外部下拉电阻、该电阻可以使该引脚上的电压降低到 VIL (输入逻辑低电压)以下。  

    在这里使用0欧姆、甚至是类似1k 欧姆的电阻(比100k 强得多)。  

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚才在我的响应中忘记了这个。 请尝试移动到 TCA9554。 该器件更加可靠、使用更新的工艺技术、具有更宽的电压范围、运行频率可达400kHz、并修复了 PCA9554中存在的任何勘误表。 TCA9554与 PCA9554引脚到引脚兼容。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    泰勒 感谢你回答我的问题。 我已经按照您的建议并在我的原理图中整合了 TCA9554。 请将此案例视为已关闭。  

    卡洛斯·利赞德罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tyler、我只是发现 PCA 与 TCA 之间存在细微差异、而它位于从器件地址中。 在固定位上、PCA 在 TCA 0111中配置为0100。 没有什么大不了的,但我认为我应该把它提出。

    卡洛斯·利赞德罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carlos:

    我刚查看了 PCA9554与 TCA9554数据表。 固定地址相同。

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我拥有的 TCA9554的数据表上显示的内容

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果是相同的、我需要知道、以便可以设置正确的 I2C 地址。

    谢谢。

    卡洛斯·L.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表错误:

    PCA9554和 TCA9554相互之间软件兼容。
    PCA9554A 和 TCA9554A 彼此软件兼容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carlos:

    如果最新的回复回答了您的问题、敬请告知。

    此致、

    泰勒