工具与软件:
您好!
我在 PC (Ubuntu 主机)上创建了本地网络、并尝试将 IP 提供给 DP93TC812 EVM 板、但未能。 我 使用 Wireshark 和终端进行了检查(在我的 Ubuntu PC 上)、但 EVM 不能从 PC 获取 IP。 我该怎么做?
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
我在 PC (Ubuntu 主机)上创建了本地网络、并尝试将 IP 提供给 DP93TC812 EVM 板、但未能。 我 使用 Wireshark 和终端进行了检查(在我的 Ubuntu PC 上)、但 EVM 不能从 PC 获取 IP。 我该怎么做?
谢谢你。
您好 Faruk、
您能否分享 EVM 和 PC 的当前设置方框图? 我们的 DP83TC812 EVM 板没有板载处理器、也无法为其分配 IP 地址。但是、您可以为 PC 分配 IP 地址、然后将其连接到 EVM 的 RJ45端口、然后将 EVM 的 MATEnet 端口连接到另一台具有分配 IP 地址的计算机、并在 EVM 板上执行 ping 操作。
此致、
阿瓦塔
您好、Avtar!
感谢您的帮助。 我有点困惑。 通常我的开发套件(如 RPi4)从 PC 自动获取 IP。 但现在我们设计了自己的开发套件,它有汽车以太网插座(我们使用了 DP83TC812R 以太网 PHY )。 因此我无法直接将 PC 连接到自己的开发套件。 因此、我必须在 PC 和开发套件之间使用 DP83TC812 EVM 板。
我的方框图是;

我想这些
1 -如果以太网 PHY 在开发套件上正常工作、那么当连接 PC 和开发套件时、方框图是这样吗?
2-我应该为上述连接选择哪种模式(主或从)?
如何配置正确的以太网连接?
此致、
法鲁克