This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC812EVM-MC:如何为 DP83TC812EVM-MC 提供 IP 地址

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1366464/dp83tc812evm-mc-how-to-give-ip-address-to-the-dp83tc812evm-mc

器件型号:DP83TC812EVM-MC

工具与软件:

您好!  

我在 PC (Ubuntu 主机)上创建了本地网络、并尝试将 IP 提供给 DP93TC812 EVM 板、但未能。 我 使用 Wireshark 和终端进行了检查(在我的 Ubuntu PC 上)、但 EVM 不能从 PC 获取 IP。 我该怎么做?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Faruk、

    您能否分享 EVM 和 PC 的当前设置方框图? 我们的 DP83TC812 EVM 板没有板载处理器、也无法为其分配 IP 地址。但是、您可以为 PC 分配 IP 地址、然后将其连接到 EVM 的 RJ45端口、然后将 EVM 的 MATEnet 端口连接到另一台具有分配 IP 地址的计算机、并在 EVM 板上执行 ping 操作。  

    此致、
    阿瓦塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Avtar!

    感谢您的帮助。 我有点困惑。 通常我的开发套件(如 RPi4)从 PC 自动获取 IP。 但现在我们设计了自己的开发套件,它有汽车以太网插座(我们使用了 DP83TC812R 以太网 PHY )。 因此我无法直接将 PC 连接到自己的开发套件。 因此、我必须在 PC 和开发套件之间使用 DP83TC812 EVM 板。  

    我的方框图是;

    我想这些

    1 -如果以太网 PHY 在开发套件上正常工作、那么当连接 PC 和开发套件时、方框图是这样吗?

    2-我应该为上述连接选择哪种模式(主或从)?

     如何配置正确的以太网连接?

    此致、

    法鲁克