工具与软件:
1 μ s VSUP 欠压、的电压阈值是多少?
2、发生 VSUP 低压故障时的检测方法是什么?
3 μ s 当、VSUP 低电压故障时、有时会生成单个 INT 中断、有时会生成多个 INT 中断、我可以询问 INT 中断数量的逻辑吗?
4 μ s、存在 VSUP 低电压故障但没有 UVSUP 中断标志?
5、发生 VSUP 低压故障时 TCAN4551的状态是什么? 如何将 TCAN4551恢复到正常状态?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
1 μ s VSUP 欠压、的电压阈值是多少?
2、发生 VSUP 低压故障时的检测方法是什么?
3 μ s 当、VSUP 低电压故障时、有时会生成单个 INT 中断、有时会生成多个 INT 中断、我可以询问 INT 中断数量的逻辑吗?
4 μ s、存在 VSUP 低电压故障但没有 UVSUP 中断标志?
5、发生 VSUP 低压故障时 TCAN4551的状态是什么? 如何将 TCAN4551恢复到正常状态?
尊敬的 XINTAO:
1.请参阅产品说明书规格。 VSUP 欠压 UVsup 通常为5.5V、但可以高达5.9V。
2.中断寄存器0x0820中的 UVSUP 位将被置位。 这也可以配置为导致中断(INT)引脚上的状态更改。
3.我对这个问题或者观察结果不理解。 您能否更具体地说明设置了哪些中断位? INT 引脚是所有被启用中断位的逻辑或、并且这个引脚上的状态变化可与一个或多个当前被置位的位相关联。
4.寄存器0x0820中有一个标志。
5.请参阅数据表中的第8.4.6.6节。 器件进入受保护模式、某些功能受到限制或禁用、但会保存寄存器值。 如果电压下降得太低、器件将发生上电复位事件、并且需要重新配置寄存器、就像初始上电时所做的那样。
此致、
乔纳森