This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4551-Q1:VSUP 故障检测机制和低电压恢复机制

Guru**** 2540120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1367375/tcan4551-q1-vsup-fault-detection-mechanism-and-recovery-mechanism-of-low-voltage

器件型号:TCAN4551-Q1

工具与软件:

1 μ s VSUP 欠压、的电压阈值是多少?

2、发生 VSUP 低压故障时的检测方法是什么?

3 μ s 当、VSUP 低电压故障时、有时会生成单个 INT 中断、有时会生成多个 INT 中断、我可以询问 INT 中断数量的逻辑吗?

4 μ s、存在 VSUP 低电压故障但没有 UVSUP 中断标志?

5、发生 VSUP 低压故障时 TCAN4551的状态是什么? 如何将 TCAN4551恢复到正常状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 XINTAO:

    1.请参阅产品说明书规格。 VSUP 欠压 UVsup 通常为5.5V、但可以高达5.9V。

    2.中断寄存器0x0820中的 UVSUP 位将被置位。 这也可以配置为导致中断(INT)引脚上的状态更改。

    3.我对这个问题或者观察结果不理解。 您能否更具体地说明设置了哪些中断位? INT 引脚是所有被启用中断位的逻辑或、并且这个引脚上的状态变化可与一个或多个当前被置位的位相关联。

    4.寄存器0x0820中有一个标志。

    5.请参阅数据表中的第8.4.6.6节。 器件进入受保护模式、某些功能受到限制或禁用、但会保存寄存器值。 如果电压下降得太低、器件将发生上电复位事件、并且需要重新配置寄存器、就像初始上电时所做的那样。

    此致、

    乔纳森