This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC812S-Q1:SGMII 接口

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83TC811EVM, DP83TC812S-Q1, DP83TG720S-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1319974/dp83tc812s-q1-sgmii-interface

器件型号:DP83TC812S-Q1
主题中讨论的其他器件:DP83TC811EVMDP83TC811DP83TG720S-Q1

 团队成员、 您能给我一些建议吗?

 SGMII 模式下会遇到 CRC 错误和残留位帧接收。

请告诉我您认为的可能性是什么。

※现象

 建议12 34 56 78 9A BC ...发送数据包
 接收    15 32 54 76 98 BA 0C ... SGMII 接收到的内存转储包(UPC 内存)

 字节数据的低4位(半字节)似乎由字节关闭。
 前一个0x15 5可能是前导码(0x55)或 SFD (0x5D)? 我想。

※ó n Conditon

・SQI=7  

・RX_ER 未发生

・UPC 上未显示跑步视差误差

・Power Off/On (电源关闭/打开)、它可能根本不会发生、也可能每隔几次发生一次。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Norio:

    我已经向您发送了电子邮件

    此致、
    阿瓦塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    任何更新?我们遇到同样的问题。 更换 DP83TG720后、可清除问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Norio:

    感谢您提供此信息。 我们目前正在就此问题咨询设计人员、但我们需要您提供更多信息、以便找到根本原因。  

    您看到的 CRC 错误百分比是多少? 您是否也看到了数据包丢失? 数据包丢失百分比是多少?

    此致、

    梅利萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Melissa:

    很抱歉这么晚才回复。

    (1)在错误情况下、CRC 误差乘以40~50%。   

    例如...

     PHY RX ER (RECR 0x15):0

     UPC 检测接收到的数据包:2441

     UPC 检测  CRC 错误 : 993

     CRC 误差为:40.6%

    (2)似乎没有发生数据包丢失。

    此致、  

    野里奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    真的吗?

    如果你不介意,你能告诉我条件吗?

    (1) DP83TC812-Q1  

      ・接口:SGMII   

      ・速度:100BASE  

    ・UPC : RH850( Renesas)或其他设备?  

     (2) DP83TG720S-Q1 ??

    ・接口:SGMII?   

     ・速度: 1000BASE-T (__LW_AT__你改变了你的价格吗?)

     

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1) DP83TC812S 和 DP83TC817S。 SGMII 100BASE RH850/U2A16。

    2)是。 DP83TG720S。 SGMII 1000BASE-II MAC 速度已更改为1000MHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欢迎 Norio。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, 夫,您是否也在使用 Renesas RH850 MCU ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Norio:

    我们要求在 Phy 输出的几周前提供 SGMII 眼的照片。 您可以拿一本吗?

    您只需在示波器上检测探针 RX_P 和 RX_M 引脚即可。 然后、使用数学函数从 RX_P 中减去具有无限持久性的 RX_M 通道。 我们需要确认眼睛看起来很干净。

    此致、

    梅利萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 夫,我也在使用 RH850,我尝试捕获带有 CRC 错误的以太网帧,但发现 RH850只报告 CRC 错误,不报告 CRC 错误帧。 问:我看到你可以转储 CRC 错误帧,你怎么做? 你能和我分享一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、user6129188

    是的,我们也在使用 RH850 U2A16 !

    以太网驱动器基于入门套件示例代码。 并启用了中值机制。
    www.renesas.com/.../y-ask-rh850f1km-s4-v3-rh850f1km-s4-and-rh850f1km-s2-starter-kit

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Melisa:

    好的、我会通过电子邮件将一些数据发送 给  Avtar。  

    此致、

    野里奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、user6129188、

    检查下面的 CRC 错误帧、

     ETNB1RCR bit0 (effs)=    ETNB1RCR = 0x1800_000b  (低位字:0000_1011)

    检查 Rx 存储器和 ETNB1CEFCR、 ETNB1RFCR

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  感谢您的帮助。 它的工作原理。  

    设置:独木舟(BCM89811)<------- MDI。 > DP83TC817S <--- SGMII---------------- > MAC (RH850/U2A16)

    TX:12 34 56 78 9A BC DE

    RX:10 32 54 76 98 BA DC OE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、user6129188、

    感谢您的信息。

    看起来是一样的现象!

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Melissa:

    您检查材料了吗?

    我还想了解以下信息。 例如 user6129188。

    ・TI 如何验证  DP83TC812S_Q1  SGMII 接口?

    ・您能否列出  DP83TC812S_Q1   SOC/MCU 可以支持哪些接口来验证 SGMII 接口?

    此致、

    Norio。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Norio:

    我们根据 SGMII 规范设计并验证 SGMII 接口。 您可以在以下位置找到这些规格: https://ia803002.us.archive.org/25/items/sgmii/SGMII.pdf

    DP83TC812应支持任何可正确实现 SGMII 的 MCU。 例如、我们一直在借助 TDA4处理器测试 DP83TC812。

    此致、

    梅利萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Melissa:

    感谢您提供的信息。

    (1)您是否从材料中找到了任何内容?

    其他用户也遇到了100BAE SGMII NG、所以我认为这不是电路或模式的问题。

    是否有办法调查此问题? 您能给我更多的建议吗?

    (2) Renesas 微控制器  

    >DP83TC812应支持任何可正确实现 SGMII 的 MCU

    是否包括 Renesas U2A16和其它 Renesas 微控制器?

    此 Renesas 微控制器中是否使用了100BASE SGMII?

    (3)回环

    如果 xMII 环回 (SGMII)为 NG、这是否意味着不支持 Renesas 微控制器?

    xMII 环回是通过8B10B 编码和解码、还是不通过编码和解码?

    此致、

    Norio。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Melissa:

    我很抱歉。

    我查找 TDA4处理器的勘误表。

    J721E DRA829/TDA4VM 处理器器件版本1.1/1.0 (修订版 D)(TI.com)

    p76 i2362

     

    (1) DP83TC812S-Q1怎么样?   它的行为是否相同?

    (2)我在 DP83TC812S-Q1处罚款了两次

    case1    SOP x1前导码 x 69 sfd  x10 (有效载荷) eop2 x1

    CASE2    SOP x1前导码 x 68  sfd x 10 (有效载荷) eop2 x2

    是否存在任何其他可能发生的模式? 请告诉我们所有模式。

    我)有必要检查 MAC (__LW_AT__RH850 侧是否支持它。

    此致、

    Norio。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Norio:

    (1)您是否从材料中找到了任何内容?

    其他用户也遇到了100BAE SGMII NG、所以我认为这不是电路或模式的问题。

    是否有办法调查此问题? 您能给我更多的建议吗?

    [/报价]

    我们正在分析您提供的8b/10b 编码数据。 您是否也有眼睛的示波器快照、类似于下面的一张?

    (2) Renesas 微控制器  

    >DP83TC812应支持任何可正确实现 SGMII 的 MCU

    是否包括 Renesas U2A16和其它 Renesas 微控制器?

    此 Renesas 微控制器中是否使用了100BASE SGMII?

    [/报价]

    您可能需要咨询 Renesas、了解其对100Mbps SGMII 的支持情况。 812 销售已有一年、许多客户过去使用 SGMII 没有问题。 这可能是 RH850与我们的812相关的独特问题。  

    (1) DP83TC812S-Q1怎么样?   它的行为是否相同?
    [/quote]

    我会与我们的内部团队进行核实。

    (2)我在 DP83TC812S-Q1处罚款了两次

    case1    SOP x1前导码 x 69 sfd  x10 (有效载荷) eop2 x1

    CASE2    SOP x1前导码 x 68  sfd x 10 (有效载荷) eop2 x2

    是否存在任何其他可能发生的模式? 请告诉我们所有模式。

    我)有必要检查 MAC (__LW_AT__RH850 侧是否支持它。

    [/报价]

    这一运行状态不在预料之内。 您是否可以在 PHY 与 Renesas MCU 断开前后测量其 SGMII 输出?

    此致、

    梅利萨

    [/quote][/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Melissa:

    感谢您的联系。

    抱歉、 目前我们无法准备可解码8B10B 和宽带宽的示波器。

    我没有在 CPU 启动时检查 SGMII 连接序列的波形。

    请告诉我、是否有描述 SGMII 断开/启动顺序的文档。   

      序列中是否有任何可能影响半字节移位的序列?

    此致、

    Norio。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Norio:

    那么、之前的示波器截图是在第三方拍摄的吗?

    您可以参阅 SGMII 规范: https://ia803002.us.archive.org/25/items/sgmii/SGMII.pdf

    此致、

    梅利萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Melissa:

    ・先前的数据是由示波器供应商为了调查这一现象而获得的。

    ・参考文档没有提到启动顺序、只有自协商。

        在 PHY 寄存器校验中、自协商完成。

    我从 Open Alliance 那里听说 SGMII 规范基于思科的规格,但缺少一些信息。

    因此、有必要检查 PHY 和 MAC 之间的互操作性。

    我想知道 TI 100BASE 模式的 SGMII ALL 数据包。  并 与 Renesas 进行检查。

    此致、

    Norio。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Norio:  

    Melissa 目前不在办公室、将在您返回后予以回复。

    此致、

    阿瓦塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Norio:

    此讨论一直通过电子邮件进行、我们继续进行转换、因为我很难同时跟上电子邮件和 E2E 的步伐。 现在正在锁定该线程。  

    此致、

    梅利萨