主题中讨论的其他器件:DP83TC811EVM、 DP83TC811、 DP83TG720S-Q1
团队成员、 您能给我一些建议吗?
在 SGMII 模式下会遇到 CRC 错误和残留位帧接收。
请告诉我您认为的可能性是什么。
※现象
建议12 34 56 78 9A BC ...发送数据包
接收 15 32 54 76 98 BA 0C ... SGMII 接收到的内存转储包(UPC 内存)
字节数据的低4位(半字节)似乎由字节关闭。
前一个0x15 5可能是前导码(0x55)或 SFD (0x5D)? 我想。
※ó n Conditon
・SQI=7
・RX_ER 未发生
・UPC 上未显示跑步视差误差
・Power Off/On (电源关闭/打开)、它可能根本不会发生、也可能每隔几次发生一次。
此致