This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB211:审核原理图

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1368158/tusb211-audit-schematic

器件型号:TUSB211

工具与软件:

您好,

客户使用此材料进行设计、但 USB 信号未得到增强。 请帮助我们回顾设计原理。 有什么问题吗?

3.0芯片未焊接。

e2e.ti.com/.../_9F530674FE568C54_pcb.rar

谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rhea:

    从布局方面看、我没有看到任何明显的问题。

    我在原理图中注意到的一件事是、为 TUSB211供电的3.3V 电压轨来自 VBUS、该电压会被稳压至3.3V。 可能会发生的情况是、数据包是在 启用转接驱动器之前通过转接驱动器发送的、这反过来会导致转接驱动器无法检测到所述数据包。 理想情况下、应在发送数据包之前启用转接驱动器、这样转接驱动器就可以检测 HS 握手。

    此外、请确保遵循第8.2.2.1节中列出的测试程序。

    谢谢。

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    客户的电源是否延迟? 如何解决该问题?

    描述客户侧的测试情况:使用 Win7系统下的测试软件、直至电压稳定后进入测试模式、通过高速示波器查看眼图测试波形、是否添加芯片、波形(包括1.0和2.0)无明显变化、多次测试未能测试 VREG (引脚11)引脚输出1.8vLDO 电压输出。

    对 usb1.0和1.1信号增强芯片有更好的推荐吗?

    谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    客户的电源是否延迟? 如何解决此问题?

    为了检查此情况、可监控连接到 TUSB211 VCC 引脚的3.3V 电压轨和 USB2数据通道的 DP/DM 通道、并在发送任何数据之前确保 VCC 的电压高达3.3V 且稳定。 通过数据通道发送任何数据之前、我们的 USB2转接驱动器需要通电、这样我们的转接驱动器就可以看到 HS 握手发生、并启用 HS 均衡。

    如果在发送数据后启用转接驱动器、则转接驱动器可能无法开启或增强。 我们主要建议以某种方式延迟发送数据、以确保在完成此操作之前启用转接驱动器、或者连接一个未连接到 VBUS 的单独3.3V 电压轨、并使用该电压轨确保提前启用转接驱动器。

    在多次测试中,未能测试 VREG (pin11)引脚输出1.8vLDO 电压输出。

    因为 VREG 未被捕获、或者没有任何输出? 如果启用转接驱动器、则应输出1.8V 电压。

    是否有更好的 usb1.0和1.1信号增强芯片推荐?

    对于 LS/、FS 我们唯一的建议是我们的 FS 集线器。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢。

    瑞安