工具与软件:
您好,
客户使用此材料进行设计、但 USB 信号未得到增强。 请帮助我们回顾设计原理。 有什么问题吗?
3.0芯片未焊接。

e2e.ti.com/.../_9F530674FE568C54_pcb.rar
谢谢~
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好,
客户使用此材料进行设计、但 USB 信号未得到增强。 请帮助我们回顾设计原理。 有什么问题吗?
3.0芯片未焊接。

e2e.ti.com/.../_9F530674FE568C54_pcb.rar
谢谢~
尊敬的 Rhea:
从布局方面看、我没有看到任何明显的问题。
我在原理图中注意到的一件事是、为 TUSB211供电的3.3V 电压轨来自 VBUS、该电压会被稳压至3.3V。 可能会发生的情况是、数据包是在 启用转接驱动器之前通过转接驱动器发送的、这反过来会导致转接驱动器无法检测到所述数据包。 理想情况下、应在发送数据包之前启用转接驱动器、这样转接驱动器就可以检测 HS 握手。
此外、请确保遵循第8.2.2.1节中列出的测试程序。
谢谢。
瑞安
客户的电源是否延迟? 如何解决此问题?
为了检查此情况、可监控连接到 TUSB211 VCC 引脚的3.3V 电压轨和 USB2数据通道的 DP/DM 通道、并在发送任何数据之前确保 VCC 的电压高达3.3V 且稳定。 通过数据通道发送任何数据之前、我们的 USB2转接驱动器需要通电、这样我们的转接驱动器就可以看到 HS 握手发生、并启用 HS 均衡。
如果在发送数据后启用转接驱动器、则转接驱动器可能无法开启或增强。 我们主要建议以某种方式延迟发送数据、以确保在完成此操作之前启用转接驱动器、或者连接一个未连接到 VBUS 的单独3.3V 电压轨、并使用该电压轨确保提前启用转接驱动器。
在多次测试中,未能测试 VREG (pin11)引脚输出1.8vLDO 电压输出。
因为 VREG 未被捕获、或者没有任何输出? 如果启用转接驱动器、则应输出1.8V 电压。
是否有更好的 usb1.0和1.1信号增强芯片推荐?
对于 LS/、FS 我们唯一的建议是我们的 FS 集线器。
如果您有任何其他问题、敬请告知。
谢谢。
瑞安