请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMUXHS4412 工具与软件:
我正在使用的程序希望通过4通道 PCIe 跨背板选择性地连接相邻的 VPX 插槽、因此该器件用作软件控制的连接/断开连接、而不是多路复用器。 为了实现这一点、我按如下方式连接了4412器件的两个实例、每个插槽的 Tx 和 Rx 连接到每个器件上的相同引脚
- 我希望确保此配置按预期工作、并讨论当器件处于待机模式时输入(DA)和输出(D)引脚的行为。 最初的想法是将 SELECT 引脚与硬件绑定为低电平(DA)并使用软件切换断电引脚以启用直通、但是如果需要、我可以将 CONTROL 引脚同时连接到 Select 和 PD、如下所示。
- 假设每个子卡在 TX 线路上都有阻断电容、但以下显示的电容仍作为预防措施安装在背板上。 数据表中提到了如果在多路复用器两侧使用电容器、则偏置为 CMV。 我在 D 侧没有电容、但我想知道偏置的目的是否在于两个端点 Daughtercard X 和 Y 之间的通道上是否有连续电容。如果是、最好添加偏置、请移除额外的电容? 我还听说连续电容不理想、但性能不应受到影响、因此可能无需更改。