This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUXHS4412:未使用的端口和双电容器放置

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1369219/tmuxhs4412-unused-ports-and-dual-cap-placement

器件型号:TMUXHS4412

工具与软件:

我正在使用的程序希望通过4通道 PCIe 跨背板选择性地连接相邻的 VPX 插槽、因此该器件用作软件控制的连接/断开连接、而不是多路复用器。  为了实现这一点、我按如下方式连接了4412器件的两个实例、每个插槽的 Tx 和 Rx 连接到每个器件上的相同引脚

  1. 我希望确保此配置按预期工作、并讨论当器件处于待机模式时输入(DA)和输出(D)引脚的行为。 最初的想法是将 SELECT 引脚与硬件绑定为低电平(DA)并使用软件切换断电引脚以启用直通、但是如果需要、我可以将 CONTROL 引脚同时连接到 Select 和 PD、如下所示。
  2. 假设每个子卡在 TX 线路上都有阻断电容、但以下显示的电容仍作为预防措施安装在背板上。 数据表中提到了如果在多路复用器两侧使用电容器、则偏置为 CMV。 我在 D 侧没有电容、但我想知道偏置的目的是否在于两个端点 Daughtercard X 和 Y 之间的通道上是否有连续电容。如果是、最好添加偏置、请移除额外的电容? 我还听说连续电容不理想、但性能不应受到影响、因此可能无需更改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的德鲁:

     由于背板上安装了护盖,因此无需在子卡上安装护盖。  

     仅当电容器位于多路复用器的两侧时、才需要外部偏置。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    子卡不是我们的设计;子卡由客户提供、因此它们仍然安装有电容。 在背板上、您建议我取下护盖?

    谢谢。

    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的德鲁:

     如果 子卡上安装了电容 ,我建议 您将 背板上的电容替换为330nf,

    此致

    布赖恩