This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9518:VOL

Guru**** 2873830 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9617B, PCA9518, TCA9517A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1370554/pca9518-vol

器件型号:PCA9518
主题中讨论的其他器件: TCA9517A、TCA9617B

工具与软件:

您好!

如果我们希望下方 PCA 9518的输出电流为1uA、则在这些情况下 VOL 将是什么?

谢谢!
卡拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kara、

    它很可能处于典型范围内(0.52V)。 我认为0.45V 和0.7V 是在低温和高温下灌入最大电流(6mA)时的边缘情况。  

    不过、我在实验室测试中预计为0.52V。  

    此外、PCA9518提供了时钟延展勘误表。 我强烈建议将器件移至 TCA9548等器件、或尝试使用我们的单通道缓冲器之一、如 TCA9517A、TCA980x、TCA9617B。 这些是更有信誉的部件、设计采用了更新的流程、没有错误。  

    此致、

    泰勒