This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1406:如何配置是否使用自动方向模式?

Guru**** 2919940 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1406

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1370901/thvd1406-how-to-configure-if-use-auto-direction-mode

器件型号:THVD1406

工具与软件:

大家好、

使用 自动方向模式时、如何配置 RE/SHDN? 只需使用电阻器将它们上拉至引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zoe

    器件在启用自动方向模式的情况下上电(不能关闭)。 您无需执行任何操作即可启用它。

    对于#SHDN 引脚、它基本上控制驱动器、如果引脚为逻辑低电平、则 A/B 不输出任何内容(它们为高阻态)

    #re 对于像 THVD1406这样的自动定向设备,它只会临时禁用接收器,在 tdevice_autodir 时间结束后,它将重新启用它。

    "当 RE 为逻辑高电平或保持开路且 D 输入从逻辑低电平切换到逻辑高电平时、接收器输出在 tdevice-auto-dir 的持续时间内为高阻抗。 在 tdevice-auto-dir 持续时间之后、接收器打开并根据差动总线输入电压输出逻辑高电平或低电平。 "

    因此、基本而言、如果您尝试将信号从 D 引脚驱动到 RS485线路、则应通过将#SHDN 绑定到逻辑高电平来通过驱动器启用。 如果您不想驱动信号、而只想接收信号、则可以将#SHDN 绑定为低电平。

    -鲍比