工具与软件:
我可以问为什么临时寄存器"错误的载波感应锁存器"变为高电平? 此临时寄存器是否会变为高电平导致连接断开?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
我可以问为什么临时寄存器"错误的载波感应锁存器"变为高电平? 此临时寄存器是否会变为高电平导致连接断开?
您好、Joe!
当传入数据中存在错误时、就会发生这种情况。 这不会导致链路本身中断。 可通过读取寄存器0x1来检查链接。
此致、
阿尔瓦罗
您好、Joe!
Question:
如需进一步调试、请在工作情况下、非工作期间读取所有寄存器、然后查看发生了什么变化。 这是您已经做过的事情吗、"错误的载波侦听"是唯一发生更改的寄存器吗?
此致、
阿尔瓦罗
您好 Alvaro:
回复如下
AN:连接将自动恢复而不重新启动,有时连接完成后不会出现断开问题。 恢复了。 断开连接问题随机发生。
当我们使用不同的电缆或不同的链路伙伴时是否会发生这种情况?
:我更换了外围设备和电缆,但问题仍然存在。
3.当前的测试程序是什么?
ANS:我们的机器在-40摄氏度的低温下运行
4.断开链路之前链路稳定多长时间?
ANS:在断开连接后在大约30秒内恢复连接
如果 PHY 的链路速度是多少?
AN:连接速度为100m
如需进一步调试、请在工作情况下、非工作期间读取所有寄存器、然后查看发生了什么变化。 这是您已经做过的事情吗、"错误的载波侦听"是唯一发生更改的寄存器吗?
:当发生网络断开时、SOC 上显示的调试消息指示 PHY 已断开、且错误 Carrier Sense"寄存器定会变成 High。 但是、如果"错误载波侦听"变为高电平、则可能不会断开连接。
目前、从 SOC 的消息来看、我不知道为什么 PHY 和 SOC 在网络断开时失去连接。
谢谢
乔伊扬
您好、Joe!
我们的机器在-40摄氏度的低温下运行
感谢您提到这一点。 是否可以在室温(25°C)下运行此测试? 我想排除这取决于温度的可能性。
对于寄存器0x1、预计会发生此更改。 表明链路断开、自动协商是一种用于建立链路的机制、因此如果链路断开、则预计自动协商状态也会下降。
链路失败日志中的寄存器0x14 显示了最大 RX 错误数量、这可能是链路断开的原因。 链路伙伴是否也处于-40C?
此致、
阿尔瓦罗
您好 Alvaro:
1、感谢您提到这一点。 是否可以在室温(25°C)下运行此测试? 我希望排除这种可能是温度变化、 取决于。
Ans:我们的相机工作在-40度,但 IC 工作在大约10度(有一个加热器在相机内部)
2 μ s、寄存器0x1、预计会发生此更改。 表明链路断开、自动协商机制用于建立链路、 向下计数、然后自动协商状态预计也会下降。
:我们可以由此判断 SOC 和 PHY 正常连接、但 PHY 与 外部集线器?
3、链路失败日志中的寄存器0x14显示了最大 RX 错误数量、这可能是链路断开的原因。 链路伙伴是否也处于-40C?
Ans:除了我们的机器在-40度的箱中、我们的设备的其余部分处于25度的室外环境中。
谢谢
乔伊扬