This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848K:DP83848K:问题

Guru**** 2747375 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1367740/dp83848k-dp83848k-question

器件型号:DP83848K

工具与软件:

我可以问为什么临时寄存器"错误的载波感应锁存器"变为高电平? 此临时寄存器是否会变为高电平导致连接断开? 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe!

    当传入数据中存在错误时、就会发生这种情况。  这不会导致链路本身中断。 可通过读取寄存器0x1来检查链接。

    取自 DP83848x 数据表的第44页

    此致、

    阿尔瓦罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、当前引脚损耗和该寄存器变为高电平之间不存在绝对关系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe!

    正确。 不过、如果您遇到链路断开问题、这将提示我们根本原因是什么。 您当前面临的问题是什么? 我们是否会意外断开链路? 您能否提供更多信息?

    此致、

    阿尔瓦罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们目前在使用 DP83848K PHY 一段时间时遇到了突然断开连接的问题、但这种情况有时始终是正常的。 目前、发现断开连接是由 DP83848K PHY 接收到的错误导致的。 DP83848K PHY 是否有任何调试消息可帮助进行进一步分析? 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe!

    Question:

    1. DP83848是否会在下电上电或通过拔下并重新连接以太网电缆的方式重新获得链路?
    2. 当我们使用不同的电缆或不同的链路伙伴时是否会发生这种情况?
    3. 当前测试程序是什么?
    4. 在断开链路之前链路稳定多长时间?
    5. 如果 PHY 以什么速度进行链接?

    如需进一步调试、请在工作情况下、非工作期间读取所有寄存器、然后查看发生了什么变化。 这是您已经做过的事情吗、"错误的载波侦听"是唯一发生更改的寄存器吗?

    此致、

    阿尔瓦罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Alvaro:

        回复如下

    1. DP83848是否会在下电上电或通过拔下并重新连接以太网电缆的方式重新获得链路?

         AN:连接将自动恢复而不重新启动,有时连接完成后不会出现断开问题。             恢复了。 断开连接问题随机发生。

        当我们使用不同的电缆或不同的链路伙伴时是否会发生这种情况?

          :我更换了外围设备和电缆,但问题仍然存在。

        3.当前的测试程序是什么?

         ANS:我们的机器在-40摄氏度的低温下运行

        4.断开链路之前链路稳定多长时间?

         ANS:在断开连接后在大约30秒内恢复连接

        如果 PHY 的链路速度是多少?

          AN:连接速度为100m

    如需进一步调试、请在工作情况下、非工作期间读取所有寄存器、然后查看发生了什么变化。 这是您已经做过的事情吗、"错误的载波侦听"是唯一发生更改的寄存器吗?

         :当发生网络断开时、SOC 上显示的调试消息指示 PHY 已断开、且错误               Carrier Sense"寄存器定会变成 High。 但是、如果"错误载波侦听"变为高电平、则可能不会断开连接。

    目前、从 SOC 的消息来看、我不知道为什么 PHY 和 SOC 在网络断开时失去连接。

    谢谢

    乔伊扬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Alvaro:

       对于正常连接和失败连接、我们捕获了 DP83848寄存器值、如下图所示。 这个异常0x01h 的原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe!

    我们的机器在-40摄氏度的低温下运行

    感谢您提到这一点。 是否可以在室温(25°C)下运行此测试? 我想排除这取决于温度的可能性。

    对于寄存器0x1、预计会发生此更改。 表明链路断开、自动协商是一种用于建立链路的机制、因此如果链路断开、则预计自动协商状态也会下降。

      链路失败日志中的寄存器0x14 显示了最大 RX 错误数量、这可能是链路断开的原因。  链路伙伴是否也处于-40C?

    此致、

    阿尔瓦罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Alvaro:

       1、感谢您提到这一点。 是否可以在室温(25°C)下运行此测试? 我希望排除这种可能是温度变化、              取决于。

          Ans:我们的相机工作在-40度,但 IC 工作在大约10度(有一个加热器在相机内部)

       2 μ s、寄存器0x1、预计会发生此更改。 表明链路断开、自动协商机制用于建立链路、          向下计数、然后自动协商状态预计也会下降。

          :我们可以由此判断 SOC 和 PHY 正常连接、但 PHY 与                外部集线器?

       3、链路失败日志中的寄存器0x14显示了最大 RX 错误数量、这可能是链路断开的原因。 链路伙伴是否也处于-40C?

          Ans:除了我们的机器在-40度的箱中、我们的设备的其余部分处于25度的室外环境中。

    谢谢

    乔伊扬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joeyan:

     您是否在-40度室外部尝试过测试设置? 我们是否仍然看到相同的问题?

    此致、

    阿尔瓦罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于问题是随机发生的、因此有时在-40°C 的低温度下问题仍然存在、 
    有时、它在四天内都没有断开连接。
    此外、可以将我上次提供的临时寄存器信息判定为 SOC 和 PHY 正常。
    PHY 的外部集线器部分是否存在问题? 是否有其他寄存器可以帮助进行进一步判断?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe!

    这让我很难调试。  错误的载波感应锁扣消息可能是有关接头侧信号损坏的提示。 您电路板上的变压器和所有其他组件的额定温度是否也为-40°C? 我会再次尝试在室温下重现此问题、并通过多种不同方式尝试持续重现此问题。  

    当链路断开时、 您提到有时链路会自行恢复、无需重新上电、拔下电缆或重新启动自动协商。 出现此问题时、链路断开多长时间?

    此致、

    阿尔瓦罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    断开时间非常随机、有时会持续30秒、有时会不断断开和重新连接、 
    重复、但最终它将自动恢复连接。 DP83848K 是否有进一步确认的方法?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe!

    我们能否尝试不同长度的电缆? 我可以尝试在实验室(在室温下)重现此问题、并在下周同一时间与您联系。

    此致、

    阿尔瓦罗