https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1369448/dp83848k-sq-nopb
器件型号:DP83848K工具与软件:
当 LED_SPEED 引脚驱动 RJ45绿色 LED 时、100M 为绿色、10M 未开启、概率为0.2%、其余为100M 未开启、10M 开启、两种情况都能正常通信。 下面还显示了原理图、其中下拉电阻为270Ω、AN1上电和启动时 LED_SPEED 引脚电压为1.8V、将判定为低电平、如果 LED_SPEED 引脚为1.75V、将 LED_SPEED 引脚判定为高电平3.3V 输出、这两者之间的电压差就很小。 它是否也处于临界值? 芯片内部的 LED 驱动器架构会导致这样一个奇怪的问题吗?