This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848K:sq/NOPB

Guru**** 2766115 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1369448/dp83848k-sq-nopb

器件型号:DP83848K

工具与软件:

当 LED_SPEED 引脚驱动 RJ45绿色 LED 时、100M 为绿色、10M 未开启、概率为0.2%、其余为100M 未开启、10M 开启、两种情况都能正常通信。 下面还显示了原理图、其中下拉电阻为270Ω、AN1上电和启动时 LED_SPEED 引脚电压为1.8V、将判定为低电平、如果 LED_SPEED 引脚为1.75V、将 LED_SPEED 引脚判定为高电平3.3V 输出、这两者之间的电压差就很小。 它是否也处于临界值? 芯片内部的 LED 驱动器架构会导致这样一个奇怪的问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jiong:

    我将与团队进行讨论、并在明天提供回应。

    --

    此致、

    林希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jiong:

    如果可能、我们能否检查您看到此场景的测试条件。

    • 您在什么温度下看到此行为? 室温?
    • 我可以索要 LED 引脚周围和 RJ45连接器内部的 LED 结构原理图吗?
    • 如果可能、您是否还可以在搭接或上电阶段探测 LED1电压电平。 我们希望确保自举电压电平满足数据表规格。

    --

    此致、

    林希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1、室温25℃

    2,如下:

    3,搭接或加电相位期间的 LED1电压电平为1.8V,然而、略低于1.8V 和类似1.75V 可能会引起问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jiong:

    我想请问您 PHY 的 VDDIO 电平是多少? 是3.3V 吗?  

    如果是、则 LED 引脚上的电压自举电压低于规格值。 该 PHY 的 VIH 应为2V 左右。

    如果可能、您能否确保捆绑阶段的电压为2V、以确保 PHY 设置到正确的阶段?

    --

    此致、

    林希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Hillman

    1,是、是3.3V

    此 PHY 的2,VIH 应该在2V 左右。LED 的电流在2V 时会受到影响。 在1.8V LED_SPEED 的情况下、在100M 速度下会出现不同的照明模式。 我想知道这个引脚的内部逻辑是什么、您能解释一下?

    3,还有一个问题、在100M 的速率相同的情况下、连续功率重新装载 PHY 驱动器时、LED 照明模式则相反、连续功率理论上不应判断高低电平、这可以解释吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joing:

    如果可能、当客户发现此问题时、您能否在0x0000到0x001F 上提供寄存器转储?

    我们希望确保在此阶段正确设置 PHY?

    --

    谢谢!

    林希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hillman:

    1,寄存器配置如下:

    2 μ s,IO 引脚的电平是否可以通过底层驱动阈值来更改、例如2V 到1.5V???

    e2e.ti.com/.../dp83848_C45B585B68564D916E7F_.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jiong:

    感谢您分享这些信息。

    底层驱动器阈值可能会影响 LED 驱动器的 IO 引脚级。

    --

    此致、

    林希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hillman

    1 μ s,能否通过修改底层驱动来降低判断水平、从而降低 LED 引脚2V 输入电压的阈值? 例如、如果电压可以降低到1.5V、则被视为高电平、我们是否会通过 FAE 通知?
    2,还存在一个问题、即 LED 的状态是否按照复位引脚确定、而不仅仅是在其上电时确定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jiong:

    我还想确认一件事。

    从原理图中能否看到 LED 在原理图上连接到了何处? 它是否连接到某种负载或 SoC?

    我与团队核实、LED 电压的输出电压不应该改变。 如果 LED 连接到其他一些 GPIO、则可能会改变 LED 的极性。 我们要在原理图上进行检查。

    --

    此致、

    林希尔曼