Other Parts Discussed in Thread: ALP
Thread 中讨论的其他器件:ALP
工具与软件:
嗨、团队:
1. 960模式配置(strap)引脚为 CSI-2模式。 953模式自举引脚为模式0 CSI-2同步模式。 但上电后、960 0x58寄存器位0-2的默认值为010:10Mbps。
-为什么默认频率是10Mbps? 数据表显示同步模式的默认值为50Mbps。 您还会通过 EVM 进行测试和验证吗?

2. 960模式配置引脚是 原始模式。 953模式自举引脚为模式0 CSI-2同步模式。 客户首先将960 0X6D 寄存器位0-1更改为00:CSI-2模式。 他们发现0x58寄存器位0-2的默认值为000:2.5MBPS。
在将其更改为50Mbps 之前、它无法锁定。 是否正常? 您还会通过 EVM 进行测试和验证吗?
谢谢。