This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB960-Q1:模式选择

Guru**** 2814805 points

Other Parts Discussed in Thread: ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1369586/ds90ub960-q1-mode-select

器件型号:DS90UB960-Q1
Thread 中讨论的其他器件:ALP

工具与软件:

嗨、团队:

1. 960模式配置(strap)引脚为 CSI-2模式。 953模式自举引脚为模式0 CSI-2同步模式。 但上电后、960 0x58寄存器位0-2的默认值为010:10Mbps。

-为什么默认频率是10Mbps?  数据表显示同步模式的默认值为50Mbps。 您还会通过 EVM 进行测试和验证吗?

2.  960模式配置引脚是 原始模式。 953模式自举引脚为模式0 CSI-2同步模式。 客户首先将960 0X6D 寄存器位0-1更改为00:CSI-2模式。 他们发现0x58寄存器位0-2的默认值为000:2.5MBPS。

在将其更改为50Mbps 之前、它无法锁定。 是否正常? 您还会通过 EVM 进行测试和验证吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Iris、

    我今天在 ALP 中的 EVM 上检查了这一点、看到 CSI 模式下的50Mbps、默认锁定为953:

    通过查看0x58寄存器、我们可以看到50MBps BC:

    此过程使用 UB960 EVM 上 S1的模式选择选项1、电阻值与 UB960数据表中匹配:

    此致!

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thomas:

    感谢您的答复。

    960的这2个模式之间是否有区别?  

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Iris、

    TI.com 上的最新数据表中应该有这些是此表的更新版本、突出显示的模式之一是同步、而另一个不同步。

    此致!

    Thomas