This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN332:CAN 总线和接地参考电压之间的噪声不一致

Guru**** 2668475 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1372943/tcan332-inconsistent-noise-on-can-bus-and-ground-reference-voltage-difference

器件型号:TCAN332

工具与软件:

我目前在 CAN 总线上看到一些非常不一致的噪声

一个数据包"突发"相对干净:

而另一个数据包"突发"的噪声似乎更多:

我不明白为什么这些特定的数据包不在同一总线上、而是拾取/引起额外的噪声。 无论由谁发送/接收数据、所有电路板的噪声是否都不一致?

如果需要有关设置的更多信息、请告诉我。

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    做了一些进一步的测试后,我意识到了一个愚蠢的错误,我做了。
    看起来很干净的数据包是从我正在探测的设备发出的数据包。
    如果我将 CRO 探针移至另一个节点、则在两组单独的突发上看到的噪声会反转。

    这告诉我、PCB 的设计本质上"还可以"、并且系统内部可能存在噪声源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发现噪声的来源是板载电源在总线上注入许多噪声。 在移除该电源轨时、电源非常清洁。

    现在波形更清楚了、我看到基准电压在通信过程中略有变化:

    可以看出、基准电压相差约200mV。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    基准电压仅由弱驱动。

    无论如何、重要的是差分电压。 请让示波器计算 CANH−CANL。 好像即使有噪声的波形也会产生良好的差分电压。 (如果您有共模噪声并且无法将其作为其源、共模扼流圈会很有用。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gideon:

    正如 Clemens 所说、差分电压更重要、可以从波形中找到。 系统应在存在地面偏移的情况下继续运行。   

    对于噪声滤波、您可以使用共模扼流圈、我们通常建议将其用于大多数 CAN 应用。

    此致、

    Sean