This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD2410:THVD2410和 SN65HVD1786是否符合 V.11/X.27?

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26LV31E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1373051/thvd2410-is-thvd2410-and-sn65hvd1786-compliant-to-v-11-x-27

器件型号:THVD2410
主题中讨论的其他器件:AM26LV31E

工具与软件:

这两款器件的数据表没有提及对 V.11/X.27的任何符合性。。。

客户想知道这两个器件是否隐式符合这些标准、而不在数据表中引用任何内容?

如果没有、哪些现代器件符合这些标准?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    V.11/X.27是定义 RS - 422的标准。

    RS -422和 RS -485具有一些不同的电气特性、但在 RS -422系统中 RS -485收发器也可以实现、因此所有现代芯片都是为 RS -485设计的。

    (AM26LV31E 等一些旧芯片仅实现 RS 422。 但只有当您实际上具有匹配的固定方向通道数量时才会使用它们。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Walter、

    Clemens 是正确的、V.11/X.27只需参阅 RS -422标准。 RS485标准和 RS -422标准之间的主要区别在于负载要求两端的压降以及总线上器件数量的限制(32个单位负载对最大10个)。 RS485通常使用60欧姆的端接电阻器、但该标准要求您假设它是54欧姆(负方向容差为10%)。 54欧姆负载上的压降为最小值1.5V。 对于 RS 至422、我相信它们使用100欧姆、最低电压为2.2V。 RS -485的定义比 RS -422更难通过、因此默认情况下、RS485驱动器能够驱动100 Ω 负载、并满足 RS -422对端接电阻器两端电压的要求。  

    简单来说、如果满足 RS 至485标准、那么满足 RS 至422标准。

    -鲍比