Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI83
我们使用 sn65dsi83芯片从双通道 MIPI 转换为 LVDS。
显示面板需要66至70 MHz 范围内的像素时钟。
DSI 只能以83.33 (=500/6)或62.5 (=500/8) MHz 像素时钟输出、这两种时钟都超出规格。
当我们使用 DSI 时钟作为时钟输入时、显示屏工作、图片正常。 尽管像素时钟超出了规格。
REFCLK 输入上有一个33.33 MHz 时钟。 当我们将其乘以2倍时、没有合理的画面。 屏幕左侧有一些模糊的输出、但大部分屏幕都是模糊的黑色。
如果我将寄存器3c 中的位4设置为输出测试图形、则显示输出正常。 因此 REFCLK 可以。 DSI 输出正常。 芯片将无法正常工作。
水平分辨率为1024像素、在给定频率下、LVDS 接口每行输出1388像素。
为了使水平时序相等、我将 DSI 输出设置为83.333 MHz、并每行输出1735个像素(1024个有效)、因为(83.33/66.66)* 1388 = 1735
这将允许 sn65dsi83按照要求输出视频、但它不能。
当我通过 I2C 读回这些寄存器时、这些寄存器的内容如下(匹配工具推荐的内容):
00:35
01:38
02:49
03:53
04:44
05:20
06:20
07:20
08: 01.
09:01
0A: 84.
0b:01
0d:01
10:36
11:00
12:64
18: 78
19:05
1A:03
1b:00
20:00
21:04
24:58
25:02
28:21
29:00
2C:2C
2D:00
30:11
31:00
第34章:我是你的
36:17
第38章:我是你的
3A:A0
3c:00
E0:00
E1:00
E5:80