This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1142:规格和有源电缆

Guru**** 2894990 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1374509/tusb1142-specification-and-active-cables

器件型号:TUSB1142

工具与软件:

您好-
我们正在探索 TUSB1142及其自适应均衡功能的使用。 但是、在阅读 TUSB1142数据表时、我们看到有一条注释" 永远不应在有源电缆应用程序中启用 AEQ "。
 
问题:
--这是指:
  (1)不对位于  有源电缆内部的器件使用 TUSB1142 AEQ 功能?
或者(2) 可能连接 到有源电缆的系统(如或产品)?  
-B-假设选项(2)是答案, 我们计划在一个产品中使用,该产品将作为双角色数据(DRD)端口。 因此、当我们的 USB-3产品连接到主机并用作 UFP 时、VCONN 源来自主机/DFP。 我们需要考虑的一点是、我们知道在这种环境中、只有主机才能与电缆进行通信以确定其识别方式 (无源、有源、光学、集线器等)。 在这种情况下、似乎没有任何机制允许我们的产品发现电缆信息来禁用有源电缆的 AEQ。
谢谢!
-OSOSA
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谨进一步阐述:

    c) 想知道'1142的数据表声明、"TUSB1142用于驻留在主机和 USB-C 插座之间   USB 器件和 USB-C 插座之间"。  对" "的确切含义有什么想法?  这是否意味着只有一个或另一个可以拥有它或它可以出现在两者上?  如果只允许一个,那么如果主机和设备都被赋予它,就会发生混乱?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    "TUSB1142要驻留在主机和 USB-C   插座之间或 USB 设备和 USB-C 插座之间。"。

    这句话意味着您可以在 TUSB1142中在源端应用或接收端应用中进行设计。 您可以将供电方与 TUSB1142配合使用、将受电方与 TUSB1142配合使用、只要供电方和受电方都与 USB3x 兼容、供电方就会与受电方一起工作。  

    但 TUSB1142不能在有源电缆应用中进行设计。

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大卫,你好-  

    确定我很清楚...返回  我的原始问题 、该规范要求 TUSB1142 AEQ (自适应均衡) " 有源电缆应用中始终不应启用跳闸功能 "。 此外、您指出它是" 不会有源电缆应用中进行设计"。  我们是 不会 评估此特性、以进行设计 内容 有源电缆应用。  但是、我们无法控制将哪种类型的电缆连接到我们的产品、我们希望在产品中启用 TUSB1142 AEQ。

    我们的目标用例是否存在问题? 换句话说、如果 我们的产品 t 使用启用 AEQ 的 TUSB1142、

    • 它可以(将起作用)、
    • 或者它不能包含(无法正常工作)

    是否已将有源电缆连接为用户?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    为了帮助澄清、自适应 EQ 功能仅在主机或设备实施的连接器端接口上启用、主机/设备和转接驱动器之间的通道将具有固定损耗、因此不具有自适应均衡。  

    数据表中的表述是指在不应使用自适应 EQ 的有源电缆应用中使用转接驱动器。

    听起来您的情况就是此转接驱动器可支持的功能、在主机/器件与 TUSB1142之间保持固定的损耗量、以及使用自适应均衡功能的连接器上的未知损耗量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的评分

    您对我们的设计案例的描述是正确的... 这只是不清楚,如果"一个 有源电缆 Application" 意味着:

    1. "设计( 应用 n)其中使用 AEQ 的 TUSB1142是 限制 电缆本身"...不应使用 AEQ
    2. 或"系统级( 应用 其中包括我们的器件可能连接到有源电缆(例如连接到主机 PC)... 可以使用 AEQ

    再次感谢您的反馈/澄清。 我倾向于同意你的解释,这将是上面的选项(1)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您(1)的解释是正确的

    1. "设计( 应用 n)其中使用 AEQ 的 TUSB1142是  限制  电缆本身"...不应使用 AEQ

    谢谢

    David