工具与软件:
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
"TUSB1142要驻留在主机和 USB-C 插座之间或 USB 设备和 USB-C 插座之间。"。
这句话意味着您可以在 TUSB1142中在源端应用或接收端应用中进行设计。 您可以将供电方与 TUSB1142配合使用、将受电方与 TUSB1142配合使用、只要供电方和受电方都与 USB3x 兼容、供电方就会与受电方一起工作。
但 TUSB1142不能在有源电缆应用中进行设计。
谢谢
David
大卫,你好-
确定我很清楚...返回 我的原始问题 、该规范要求 TUSB1142 AEQ (自适应均衡) " 在有源电缆应用中始终不应启用跳闸功能 "。 此外、您指出它是" 不会在有源电缆应用中进行设计"。 我们是 不会 评估此特性、以进行设计 内容 有源电缆应用。 但是、我们无法控制将哪种类型的电缆连接到我们的产品、我们希望在产品中启用 TUSB1142 AEQ。
我们的目标用例是否存在问题? 换句话说、如果 我们的产品 t 使用启用 AEQ 的 TUSB1142、
是否已将有源电缆连接为用户?
谢谢你
您好!
为了帮助澄清、自适应 EQ 功能仅在主机或设备实施的连接器端接口上启用、主机/设备和转接驱动器之间的通道将具有固定损耗、因此不具有自适应均衡。
数据表中的表述是指在不应使用自适应 EQ 的有源电缆应用中使用转接驱动器。
听起来您的情况就是此转接驱动器可支持的功能、在主机/器件与 TUSB1142之间保持固定的损耗量、以及使用自适应均衡功能的连接器上的未知损耗量。
感谢你的评分
您对我们的设计案例的描述是正确的... 这只是不清楚,如果"一个 有源电缆 Application" 意味着:
再次感谢您的反馈/澄清。 我倾向于同意你的解释,这将是上面的选项(1)。