This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2036:回顾 shcmatic

Guru**** 2980670 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1373624/tusb2036-review-shcmatic

器件型号:TUSB2036

工具与软件:

嗨、团队:

您能帮助复查原理图吗? 谢谢  

应用:1到2对接  

e2e.ti.com/.../0612.PDF 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    吉米、您好:

     我正在进行原理图审阅、明天会发送我的评论。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    吉米、您好:

      以下是我对原理图的评论:

    1.

     、 RESET 应连接到3.3V

    2:对于下游端口、除了15k 下拉电阻、还需要22欧姆串联电阻和22pF 接地。

    3: 上行端口上也需要22pF 电容器。

    4:需要使用电源开关来控制下游端口 Vbus

    BUSPWR 为高电平:自供电

    EXTMEM 为高电平、EEPROM 被禁用

    模式为低电平:使用 6MHz 晶体

    寄存器

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    感谢您的大力支持。 关于第4点推荐是否必须使用电源开关?  

    客户是否可以直接使用5V 电源? 使用开关

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    吉米、您好:

     如果您直接使用5V 电压、则没有针对下行端口的过流保护。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    是的、我知道。 客户使用来自另一个 USB 器件的5V 电压。

    所以另一个器件上具有 OC 功能。   工作正常吗? 对吧?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    吉米、您好:

     如果客户知道如何处理过流问题、应该没问题。

    此致

    Brian