This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9548A-Q1:启用的栅极的数量是否会影响 SCL 上升时间?

Guru**** 2828555 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9548A-Q1, TCA9548A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1371591/tca9548a-q1-does-the-number-of-enabled-gates-affect-the-scl-rise-time

器件型号:TCA9548A-Q1
主题中讨论的其他器件: TCA9548A

工具与软件:

大家好、

在我们的设计中、我们观察到从 I2C 主设备到 TCA9548A-Q1的 SCL 上升时间不是固定的斜率。

测得的最小值为165ns、最大值为288ns。

这是因为 启用的不同数量的 TCA9548A-Q1输出端口会增加电容(Ci)吗?

如何计算 SCL 的输入电容?

谢谢

此致、
Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、所有已启用的通道直接连接在一起、因此它们的电容和上拉电阻可以在主总线上看到。

    只需将可同时启用的所有通道的电容(或上拉电流)相加即可。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    感谢您的答复。

    由于上升时间的变化、我们的某些频率超过400kHz (大约416kHz)。

    这是否违反了 I2C 快速模式规范?

    我们看到、在快速模式下、TMP422AQDCWRQ1的最大规格为400kHz。

    谢谢

    此致、
    Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    频率是根据 SCL 线上上升沿之间的间隔得出的;上升时间必须足够快(< 1 µs)、但否则是不相关的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的解释。

    我知道频率源自 I2C 的上升沿。

    如果 SCL 波形的上升沿和下一个边沿之间的频率大于400K (例如406K 或416K 或更多)、这是否可以接受?

    此致、

    Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它可能起作用、但 TCA9548A 数据表不能保证这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我理解。

    因此、I2C SCL 频率不可避免地会受到上升时间的影响。

    您是否建议我们将最大频率(当芯片切换到最小电容路径时、这意味着最小上升时间)设计为低于400kHz (例如、最大值:400kHz、最小值:384kHz)、以确保其符合规格?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您应该始终遵守规定的限制。

    您的应用时间中的 μ I²C 通信是否关键? μ I²C 协议本身没有速度的下限。