Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD63, SN65HVD62
主题中讨论的其他器件: SN65HVD62
工具与软件:
下面是一些来自客户的问题:
- 我想在下表中再次确认"最大电平"规格的含义。 是否意味着带通滤波器衰减后剩余的最大接口信号? 以 SN65HVD63为例。 这意味着带外的任何接口信号[1.35Mhz~3.5MHz]带通滤波器之后接收器中的最大信号将小于142mVpp?
- 客户需要确认支持 AISG3.0的原因、最大电平规格为13dBm、频率范围为1.35Mhz~3.5Mhz。 此规范遵循 AISG3.0标准我是不是正确?
- 第二张图是 AISG3.0标准文档中的规格、SN65HVD63 -13dBm 最大电平是否遵循该要求?
- 除了带通滤波器性能之外、HVD62和 HVD63之间还有什么区别?
- 客户新系统需要支持 AISG3.0标准。 如果他们在系统中使用 SN65HVD62会发生什么情况?