This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD63:如果我们在 AISG3.0要求系统中使用 AISG2.0器件会发生什么情况?

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD63, SN65HVD62

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1376653/sn65hvd63-what-will-happen-if-we-use-aisg2-0-device-in-aisg3-0-requirement-system

器件型号:SN65HVD63
主题中讨论的其他器件: SN65HVD62

工具与软件:

下面是一些来自客户的问题:

 

  • 我想在下表中再次确认"最大电平"规格的含义。 是否意味着带通滤波器衰减后剩余的最大接口信号? 以 SN65HVD63为例。 这意味着带外的任何接口信号[1.35Mhz~3.5MHz]带通滤波器之后接收器中的最大信号将小于142mVpp?
  • 客户需要确认支持 AISG3.0的原因、最大电平规格为13dBm、频率范围为1.35Mhz~3.5Mhz。 此规范遵循 AISG3.0标准我是不是正确?
  • 第二张图是 AISG3.0标准文档中的规格、SN65HVD63 -13dBm 最大电平是否遵循该要求?
  • 除了带通滤波器性能之外、HVD62和 HVD63之间还有什么区别?
  • 客户新系统需要支持 AISG3.0标准。 如果他们在系统中使用 SN65HVD62会发生什么情况?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gabriel:

    1.最大电平-是从所列频率范围内的杂散频率分量接收到的最大信号电平。 因此、如果存在杂散频率<= 3.5MHz、则 SN65HVD63的最大信号电平为-13dBm。 杂散频率分量特别不是 ASIG 中使用的调制频率。  

    2.是的,这是标准本身的一个值。  

    3. SN65HVD63的设计符合 ASIG3.0标准。 因此它符合标准。  

    SN65HVD62是 ASIG2.0 -如果他们需要 ASIG3.0、他们甚至不应该查看该部件。 忘记那一部分吧、我们唯一能选择的就是符合 ASIG3.0标准的 SN65HVD63。  

    5.不要使用它-它不会与 ASIG3.0兼容。 这就是全部-如果他们试图违背我们的建议使用它、他们将承担系统故障时的全部责任和责任、如果他们来我们这里、我们的支持是"他们不应该使用这部分"。 甚至不要接受这种思路-他们可以使用 HVD63、或者在这两种器件之外、我们并不真正支持 ASIG、但我们对这些器件的一般支持有限。  

    此致!

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我对最高水平还有其他疑问。 我们如何测试我们的器件实际性能、还是测量此规格?

    我们没有给出杂散频率分量信号电平、因为无论滤波器之前的信号电平有多大(大于3.5Mhz 信号)、我们的带通滤波器都可以确保输出小于-13dBm?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gabriel

    信息位于您已发布的图表中:

    如果提供了杂散频率范围、我们还展示了各种条件下的频谱:

    这就是我们关于此器件带通滤波器的信息:

    杂散频率没有确切的数字、但在一定范围内、因为杂散信号不仅仅是基波调制频率 、它包括。 它包含4.17MHz 编号、因为此器件向后兼容 ASIG2.0 (但您无法在 ASIG3.0系统要求下使用 ASIG2.0)。

    此致!

    Parker Dodson