This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1463-Q1:TCAN1463-Q1:

Guru**** 2544900 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1463-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1374901/tcan1463-q1-tcan1463-q1

器件型号:TCAN1463-Q1

工具与软件:

大家好、团队成员:

我们  在我的项目中使用以下 CAN 收发器 IC、以满足组件多源要求。 到目前为止、项目状态为 C_SAMPLE 阶段。

1. TCAN1463-Q1或

2. TJA1463ATK。   

我们将在 CAN FD 模式下使用收发器。  仲裁阶段500kbps 与 数据阶段5Mbps。

使用 TCAN1463-Q1 IC 时、我们会遇到以下问题。 (TJA1463ATK IC 未出现问题)

 问题: 当我们在模拟 ECU 中的睡眠模式时。 由于 CAN 收发器、ECU 将持续进入睡眠和唤醒模式。

观察结果:

  • 最初、收发器将从正常模式移动到待机模式、然后移动到睡眠模式。
  • 在 SLEEP 模式转换期间 、TCAN1463 INH 在没有任何触发的情况下变为高电平(8至10ms 后)、并且不允许 MCU 进入 SLEEP 模式。

  ...

 我的电路:

谢谢、此致、

Giridhar。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Giridhar、

    总线上是否有任何 CAN 通信?  当器件识别到任何 CAN 流量时、它将自动进入待机模式 并将 INH 信号驱动为高电平以唤醒系统的其余部分。 请注意、在睡眠模式下不需要 Vcc 和 Vio、但如果这些保持激活则没有问题。 请参阅数据表中的9.4.1.5.1。

    总线引脚上是否有终端? 总端接电阻需要60欧姆(通常每端120欧姆)才能正常工作。

    此致、

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sean、

    感谢您的答复。

    总线上没有 CAN 流量、但 INH 引脚仍持续变为高电平和低电平。

    睡眠模式期间、VCC 和 VIO 电源处于非活动状态。

     在测试期间、使用外部60欧姆或120欧姆电阻器可以在正常运行期间正常通信。

    谢谢、此致、

    Giridhar。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Giridhar、

    感谢您的澄清。 通过有线连接、器件上没有任何东西唤醒。

    您是否会使用示波器捕获 INH、nSTB 和 CAN 信号? 只需确认这些引脚工作正常。

    此致、

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sean、

    感谢您的答复。

    示波器图像:

     

    此致、

    Giridhar。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Giridhar、

    我无法看到图像、请您再上传一次吗?  

    此致、

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sean、

    我无法粘贴示波器图像。

    它在粘贴图像后自动删除。

    ...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Giridhar、

    请您通过电子邮件发送给我吗? s-guo2@ti.com

    我们可以转到电子邮件并关闭此 E2E 主题。

    此致、

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sean、

    感谢您的回复、我给您发送了邮件。

    谢谢、此致、

    Giridhar。