工具与软件:
大家好、团队成员:
我们 在我的项目中使用以下 CAN 收发器 IC、以满足组件多源要求。 到目前为止、项目状态为 C_SAMPLE 阶段。
1. TCAN1463-Q1或
2. TJA1463ATK。
我们将在 CAN FD 模式下使用收发器。 仲裁阶段500kbps 与 数据阶段5Mbps。
使用 TCAN1463-Q1 IC 时、我们会遇到以下问题。 (TJA1463ATK IC 未出现问题)
问题: 当我们在模拟 ECU 中的睡眠模式时。 由于 CAN 收发器、ECU 将持续进入睡眠和唤醒模式。
观察结果:
- 最初、收发器将从正常模式移动到待机模式、然后移动到睡眠模式。
- 在 SLEEP 模式转换期间 、TCAN1463 INH 在没有任何触发的情况下变为高电平(8至10ms 后)、并且不允许 MCU 进入 SLEEP 模式。
...
我的电路:

谢谢、此致、
Giridhar。