工具与软件:
您好!
问题1。 数据表在第33页和第55页描述了"高压启动"。 禁用 UCC256601上的高压启动需要执行什么过程?
问题2: 请告诉我如何计算 TSET 引脚上列出的 FBreplica。 
具体来说,如果你能教我如何推导公式 FBreplica 在红色框中。 该文档指出、这种关系可以从 RISNS、CISNS、CR、RBLKupper 和 RBLKlower 得出。
问题3。
了解禁用突发模式是否正确、VLA-VLLB 电压应设置为2.185至2.41V 的范围?

谢谢!
Conor