This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25660:如何禁用 HV 启动

Guru**** 2520180 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1378498/ucc25660-how-to-disable-hv-startup

器件型号:UCC25660

工具与软件:

您好!

问题1。 数据表在第33页和第55页描述了"高压启动"。 禁用 UCC256601上的高压启动需要执行什么过程?

问题2: 请告诉我如何计算 TSET 引脚上列出的 FBreplica。

具体来说,如果你能教我如何推导公式 FBreplica 在红色框中。 该文档指出、这种关系可以从 RISNS、CISNS、CR、RBLKupper 和 RBLKlower 得出。

问题3。
了解禁用突发模式是否正确、VLA-VLLB 电压应设置为2.185至2.41V 的范围?

谢谢!

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    对于问题1 -如果不需要高压启动、您只需将 HV 引脚连接到 GND。  

    对于问题2 - FBreplica 可从 FB 引脚流出的电流测量。 要计算 FBreplica、数据表显示以下内容:

    其中 IRFBinternal= 80μA 和 RFBinternal ~100kΩ  

    您需要做的是从 IRFBinternal 中减去从 FB 引脚测量的电流。 所以

    FBReplica= RBFinternal*(IRFB 内部- IFB (测量值))

    对于问题3 -是。 TSET 高于2.185V 将禁用突发模式。  

    我希望这能解答您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JCHK:

    关于问题#2

    我知道 Fbreplica 可以在第7.3.3节"反馈链"中计算。

    然而,数据表指出方程60 (FBReplica = 0.0076Pin + 1.7364)可以从方程4 (FBReplica = 2/Cr*K1* Pinavg + K2* Iramp)得出。 如果你能告诉我推导方程60和方程4之间关系的过程、我将不胜感激。

    谢谢!

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    此时、我们无法 给出该方程的推导。 不过、您应该能够使用设计计算器查看 FBReplica 与输入功率之间的关系。  

    此致

    Manikanta P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Manikanta:

    感谢您的答复。

    目前、我们无法 为您提供该等式的推导。 不过、您应该能够使用设计计算器查看 FBReplica 与输入功率之间的关系。  [报价]

    我看了下方的设计计算器、但是找不到任何关于 FBReplica 和输入功率间关系的描述。

    你写道、"我们不能给你这个等式的推导。" 为什么? 数据表说明它可以推导出来、因此我想知道如何推导。

    谢谢!

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    在下面所示的设计计算器的同一工作表中、有一个显示 VFBReplica 与功率间的关系的图表。

    未显示推导的主要原因是、与内容相关的一些专利目前正在申请中。 为确保所涉及的知识产权的完整性和保密性、我相信审慎的 做法是不显示内部实施。

    此致

    Manikanta P