This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:原理图审阅

Guru**** 1626620 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1368009/dp83869hm-schematics-review

器件型号:DP83869HM
主题中讨论的其他器件: DP83869

工具与软件:

大家好、团队成员:

请帮助查看随附的 DP83869HM 原理图。  

请注意:

1.我们使用 PHY 作为介质转换器
2.连接了具有 SFP 和铜缆接口原理图的 PHY。
3.我们有2个 PHY IC,原理图对于 PHY2是相同的,所以只连接了 PHY1原理图。

4.电源部分正在等待我将在接下来的线程中分享它。

e2e.ti.com/.../SCH_5F00_DP83869_5F00_TI.pdf


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arijeet Saha:

    为了审查原理图、您能否填写 设计审查清单并提交给我? 您可以在 DP83869产品页面-设计工具和仿真 。 收到已填写的清单后、最多需要5个工作日进行审核。

    此致、

    Alvaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alvaro:

    我随附了更新后的原理图和检查清单文件、供您参考。 请查看并告知我们您的意见。

    我们主要关注的是我们选择的磁性器件以及 IC 是否支持内部架构。
    e2e.ti.com/.../MEDIA_5F00_CONVERTER_5F00_TI_5F00_REVIEW.pdfe2e.ti.com/.../DP83869_5F00_Schematic_5F00_Checklist.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arijeet:

    感谢您填写检查清单、我将在6月7日星期五之前完成我的审核。

    此致、

    Alvaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alvaro:

    当然。 如果所选的 MPN 不适用、请在磁性器件上提供建议。

    我对铜端的链路检测有疑问 是否还需要检测光学端? 反之亦然?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arijeet:

    我将在检查清单中添加磁性注释。

    我有关于铜线端链路检测的问题 是否还需要检测光学端? 反之亦然?[/QUOT]

    DP83869HM 具有独立的寄存器来检测铜缆链路和光纤链路。  《DP83869故障排除指南》 的3.2.1条光纤寄存器详细介绍了这些寄存器的行为。

    此致、

    Alvaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alvaro:

    请注意、我们正在设计非托管交换机、因此使用寄存器选项进行故障排除对我们来说是不可行的。 我们只有硬捆绑选项。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alvaro:

    等待您的评论。

    谢谢

    Arijeet  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arijeet:

    感谢您的耐心等待、请附上我的反馈。 下面的解释已在文件中提供、但我也想在此重申。

    ________________________________________________________________

    我知道您的 PHY 不会进行 MDIO (寄存器)访问、并且您希望这款1000Mbps 介质转换器完全独立于硬件自举运行。 这是完全有可能的。  

    默认情况下:

    • LED0
      • 将指示铜链路状态
        • 这与光纤连接无关、即光纤可以断开连接、但如果铜线连接良好、此 LED 将亮起。
    • LED1
      • 将指示光纤链路状态
        • 这与铜缆连接无关、即铜缆可以断开、但如果光纤连接良好、此 LED 将亮起。
    • LED2
      • 将指示 TX/RX 活动

    在检查清单反馈中、我在 LED0连接上添加了一条注释以将其设置为高电平、从而强制实现光纤速度。

    e2e.ti.com/.../Mistral_5F00_DP83869_5F00_Schematic_5F00_Checklist_5F00_TI-Feedback.xlsx

    此致、

    Alvaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alvaro:

    感谢您发送编修。 我们将更新相同内容。

    使用强制1000BASE-x 而不是自动协商有何具体原因?

    寄存器 我们认为磁性材料 MPN 与 HX5012FNL 继续合作。 请分享您对此器件的观点吗?

    寄存器 电源序列需要遵循数据表中共享的序列。 如果 VDDIO 在1V1和2V5之前斜升、该怎么办?

    请您查看我们的电源部分(3电源配置)并对时序控制逻辑发表评论吗?

    我们的一个卡上存在链路检测问题。 我已经提出了一个问题。 如果我们缺少任何故障排除步骤、请检查并提出建议。

    e2e.ti.com/.../5238770

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arijeet:

    在光纤中、速度不是由自动协商决定的、我们实际上需要强制它。 根据我在实验室中使用不同板的经验、我一直都必须对光纤应用强制提高速度。 在 您发送的 E2E 链接中、我认为这就是您看到的问题。 如我的反馈中所述、可以在寄存器0xC00[12]中或通过更改 LED_0上的 strap 配置来禁用光纤自动协商。

    HX5012FNL 看起来不错。 我在检查清单中关于变压器中心抽头的评论仍适用于该器件。

    VDDIO 可以在1v1和2v5之前斜升。 工程师 Hillman Lin 是我的同事。 我将与他协商,让他回答这个问题。

    此致、

    Alvaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alvaro:

    A. 所有评论都将根据您的评论进行更新。  

    B. 寄存器 磁性元件:您能告诉我如何决定磁性元件的内部架构吗? HX5014具有不同的内部架构。 与 HX5008 (在参考设计中使用)相比、那么我们需要考虑哪些因素? HX5008在共模扼流圈之后提供中心抽头、而 HX5014在共模扼流圈之前提供中心抽头。 如果可以、则意味着由于空间限制、我要将磁性元件 MPN 更改为 HX5020FNL。

    c. 还请提供帮助、分享您关于电源部分和我们设计中遵循的时序(逻辑)的评论。 由于空间限制、我们可能需要转换为电路板的2电源逻辑。

    D. 我们期待更多的优化、因此、我们也不在我们的设计中使用 JTAG、允许 DNI:JTAG-TMS、CLK 线路元件。

    E . 寄存器 在 E2E 主题中、我们尝试了强制协商、但仍然没有任何帮助。 我们还尝试了在 OPMODE 000中配置 PHY。 不过、我们仍然无法在铜缆侧或光纤侧看到任何链路。

    当然可以、请仔细观看、并告诉我们各种可能性。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arijeet:

    A.  很好听到

    B.  除了磁性规格(回波损耗、插入损耗、匝数比容差等)外、我还会检查变压器的中心抽头是否具有单独的连接、以便每个中心抽头都可以获得自己的0.1μF 电容器(请参阅图1)。 检查清单中提到了这一点。  通常、我们希望 CMC 位于变压器之后。  

    数据表中的图1 -磁性连接示例

    c.  您在哪里提供了电源时序逻辑? 如果我错过了它,请原谅我,但我看不到它在清单。 您的电路板有哪些功率限制?

    D.  是的、所有 JTAG 引脚都是可选的、如果不使用、则可以保持悬空。  

    e.  我将让我的同事继续处理 单独的 E2E 主题。  

    此致、

    Alvaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alvaro:

    对于空间 PCB 限制导致的设计更新、请分享您的宝贵意见

    A. Pulse Electronics 提供的 HX5020NL、用于我们的应用。  
    b:采用2电源模式 我们将为所有电源轨使用 Switcher、并且所有电源轨都同时启用(此处不遵循定序)。
    C.仅使用 JTAG-TDO 和 TDI、其余 JTAG 网络不连接。
    d.禁用镜像模式且启用直通。
    E.纤维保持在强制模式,铜在 Autoneg (如前所述)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arijeet:

    A.看起来不错

    b:这没问题、所有电源轨都可以同时启动

    C.这是可以的

    D.听起来不错

    e.听起来不错

    此致、

    Alvaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alvaro:
    我们将继续了解布局。 感谢原理图审阅。