This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] GF-3P-AM625X-PC104:AM6254 RGMII 驱动强度相关问题_建立和保持时间不匹配

Guru**** 1546950 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1379020/gf-3p-am625x-pc104-am6254-rgmii-drive-strength-related-issue_-setup-and-hold-time-does-not-match

器件型号:GF-3P-AM625X-PC104

工具与软件:

您好、TI 团队。

我们在计算模块中使用 AM6254和 DP83867。

在这里、我们观察到 RGMII 接口中存在时序相关问题。 TXCLK 和 TXD0数据具有更长的上升和下降时间、无法实现所需的1ns 建立时间和保持时间。

请参阅随附的图。 建立时间约为322ps (在数据线路的 VIL 与时钟中心之间测得)。  

       

我们也有 EVM (E3A 版本)。 我们使用该电路板测量信号时发现了良好的信号。 我们可以在这里实现1.2nS 的设置和保持时间。

      

这里是否有任何与驱动器容量控制相关的内容? 在我们的设计和 EVM 板中、总体而言表现相似。

您能建议进一步的步骤来解决此问题吗?

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 团队:

    有串联端接、我们将其设为0r。 设置时间有所缩短、但仍然小于1ns。

    建议进一步的步骤以进一步缩短 IT 设置时间。
    数据表提到信号的上升和下降时间大约为0.75ns、但观察到的时间大约为3ns 至4ns。 如何提高此压摆率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kalpesh:

    感谢您的提问。

    您是否比较了定制相对于 SK 的布线长度和布线。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kalpesh:

    您能否在移除0r 的情况下测量波形-用于测试。

    您是否看到所测量的电流波形存在通信故障。

    此致、

    Sreenivasa