This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8020B:TUSB8020BPHPR 故障问题未通过下行端口1信号与器件侧通信

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1377356/tusb8020b-tusb8020bphpr-failure-issue-not-communicate-with-device-side-by-down-stream-port-1-signals

器件型号:TUSB8020B

工具与软件:

客户已确认操作存在故障。 客户要求通过 CPR 进行问题分析。 但是、此答案作为关于应用问题的响应发送到 E2E。

问题如下。

不通过下游端口1信号与器件侧通信。 (SuperSpeed 和 High-SPE ed 均出现故障)其中一些不能通过上行信号与主机侧通信、而另一些则正常。 我们的分析结果如下。 -仅使用 Lot 3065437PHI ,不使用其他批次。 -一旦发生故障,它就无法恢复。 -只有在没有连接 USB 设备的情况下开机时才会发生故障。 -故障主要发生在第一次加电,但也发生多次加电。 -正常的 IC 甚至连1000倍的加电也不会出现。 - VDD 接地和正负的电阻值异常。 例如、 VDD33-GND (无错误 IC):数百欧姆 VDD 接地(故障、IC):几欧姆-以下波形正常1)电源(VDD33和 VDD 加电和工作时、USB_VBUS) 2)时钟(XI)* VDD 由于振荡器而不使用。 3) 3)复位(GRSTz) 4)上行

请告诉我如何尽快解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Daisuke:

    对于故障部件、故障是否一致? 我的意思是在通电后每次都失败?  

    您是否具有3.3V、1.1V 和 GRSTz 信号的上电波形?

    原始 E2E 票证是什么?

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian

    是的、一旦发生这种现象、它将继续存在。
    通过关闭和打开电源重新引导无法恢复。

    附件是波形。 请确认并征求您的下一个意见。

    谢谢、此致、

    野村大辅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我来添加波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我更改1R2V_RISE 的波形、如下所示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以在一次屏幕快照中获取所有波形吗?

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听我们去 吧?如果你需要它按文件。 请告诉我。 我会单独发送给您。  我不能通过此 E2E 附加该文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能拍摄这样的波形吗?

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户说、由于 GRSTz 由于软控制而需要大量的启动时间、
    3.3V/1.2V 不适合在同一屏幕上。

    此外、根据数据表、3.3V 和1.2V 不受电源时序的影响。
    采集波形是否有意义?

    您要检查什么? 如果您告诉我们重点、我们将根据您的用途向您发送一个波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否发送原理图进行审核?

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我直接通过电子邮件将原理图发送给了您 请确认并反馈给我们。

    此致、

    野村大辅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于上游端口、SOC 侧是否有用于 SSTX 的交流电容器?

    对于下行端口:TX 通道上需要100nF 交流电容器。 此外、还需要一个 VBUS 开关来为下行端口提供5V 电压

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问:对于上游端口、SOC 侧是否有用于 SSTX 的交流电容?

    AN:SOC 侧有一个作为接收侧的交流耦合电容器

    Q:对于下行端口:TX 通道上需要100nF 交流电容器。 此外、还需要一个 VBUS 开关来为下行端口提供5V 电压

    答:  它也位于连接器侧、如接收侧。

    有什么问题吗? 我们等待您的进一步回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我更正这个词(不是接收侧、而是连接侧)

    问:对于上游端口、SOC 侧是否有用于 SSTX 的交流电容?

    AN:SOC 侧有一个交流耦合电容器作为连接侧。

    Q:对于下行端口:TX 通道上需要100nF 交流电容器。 此外、还需要一个 VBUS 开关来为下行端口提供5V 电压

    AN:  它也在连接器侧作为连接侧。

    有什么问题吗? 我们等待您的进一步回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian - San、还有其他更新吗? 如果您有任何疑虑或进一步确认、请联系我们。

    此致、

    野村大辅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Daisuke:

       如果 SoC 侧 上行端口和  下行端口的连接器侧有交流电容器、则应该正常。

       也许这些器件是真正的故障、您能请求本地 CQE 帮助吗?

    此致

    Brian