工具与软件:
客户已确认操作存在故障。 客户要求通过 CPR 进行问题分析。 但是、此答案作为关于应用问题的响应发送到 E2E。
问题如下。
不通过下游端口1信号与器件侧通信。 (SuperSpeed 和 High-SPE ed 均出现故障)其中一些不能通过上行信号与主机侧通信、而另一些则正常。 我们的分析结果如下。 -仅使用 Lot 3065437PHI ,不使用其他批次。 -一旦发生故障,它就无法恢复。 -只有在没有连接 USB 设备的情况下开机时才会发生故障。 -故障主要发生在第一次加电,但也发生多次加电。 -正常的 IC 甚至连1000倍的加电也不会出现。 - VDD 接地和正负的电阻值异常。 例如、 VDD33-GND (无错误 IC):数百欧姆 VDD 接地(故障、IC):几欧姆-以下波形正常1)电源(VDD33和 VDD 加电和工作时、USB_VBUS) 2)时钟(XI)* VDD 由于振荡器而不使用。 3) 3)复位(GRSTz) 4)上行
请告诉我如何尽快解决此问题。