Other Parts Discussed in Thread: TFP401A, TFP401
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TFP401A Thread 中讨论的其他器件: TFP401
工具与软件:
尊敬的技术 支持团队:
我们的客户已将 TFP401A 连接到 HDMI 接收器。
技术问题是 DE (数据启用)和 Hsync 是固定值。
这是 TFP401A 的输出状态。
・CLK 输出正常(在大约74MHz 处无干扰)
・Vsync 输出正常(输出周期性脉冲、无干扰)
・Hsync 输出固定为低电平和异常
Δ V DE・固定为高电平和异常
・SCDT 固定为高电平
将 TFP401A 与 HDMI 接收器一起使用时、是否会发生这种情况(DE 和 Hsync 固定)?
另外、如果您知道输出 DE 和 Hsync 的设置、请告知我。
另外、如果您知道输出 DE 和 Hsync 的设置、请告知我。
作为客户信息、当将 Sony 摄像头连接到配备 Analog Devices HDMI 接收器(而非 TFP401A)的电路板时、
我们能够确认 Hsync 和 DE 均具有正常(周期性和不受干扰、合理)脉冲波形。
我们能够确认 Hsync 和 DE 均具有正常(周期性和不受干扰、合理)脉冲波形。
此致、
由山浩明