This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP401A:HSYNC 输出固定为低电平、DE 输出固定为高电平。

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TFP401A, TFP401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1376521/tfp401a-hsync-output-is-fixed-to-low-de-output-is-fixed-to-high

器件型号:TFP401A
Thread 中讨论的其他器件: TFP401

工具与软件:

尊敬的技术 支持团队:

我们的客户已将 TFP401A 连接到 HDMI 接收器。
技术问题是 DE (数据启用)和 Hsync 是固定值。

这是 TFP401A 的输出状态。
・CLK 输出正常(在大约74MHz 处无干扰)
・Vsync 输出正常(输出周期性脉冲、无干扰)
・Hsync 输出固定为低电平和异常
Δ V DE・固定为高电平和异常
・SCDT 固定为高电平

将 TFP401A 与 HDMI 接收器一起使用时、是否会发生这种情况(DE 和 Hsync 固定)?
另外、如果您知道输出 DE 和 Hsync 的设置、请告知我。
作为客户信息、当将 Sony 摄像头连接到配备 Analog Devices HDMI 接收器(而非 TFP401A)的电路板时、
我们能够确认 Hsync 和 DE 均具有正常(周期性和不受干扰、合理)脉冲波形。

此致、
由山浩明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hiroaki、

    否这对于器件来说不是正常行为。 您能否发送您使用的引脚配置和原理图? 交换 TFP401芯片时是否会发生这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishesh-san:

    感谢您的答复和支持。

    我们收到了客户的电路原理图。
    我们在 Disty 处的 FAE 已检查原理图、连接以及电源去耦。 请自行检查、如果有任何问题、敬请告知。
    此外、虽然我尚未更换 TFP401A、但在多个板上会出现相同的问题。


    此致、
    由山浩明

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当您看到异常波形时、SCDT 引脚的状态是怎样的?