请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS90UB933-Q1 工具与软件:
默认的 I2C 时钟速度是多少? 我们如何将 I2C 时钟速度配置为400kHz 或100kHz?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
默认的 I2C 时钟速度是多少? 我们如何将 I2C 时钟速度配置为400kHz 或100kHz?