This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB933-Q1:I2C 时钟速度

Guru**** 1549780 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1377345/ds90ub933-q1-i2c-clock-speed

器件型号:DS90UB933-Q1

工具与软件:

默认的 I2C 时钟速度是多少? 我们如何将 I2C 时钟速度配置为400kHz 或100kHz?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajj:

    I2C 时钟速度取决于您的 SoC 参数。 我们的器件支持标准和快速模式。

    此致!

    卡特·朗斯顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Carter 的回复!  

    如果 SoC 需要将串行器时钟更改为快速模式、它应在初始化期间使用不同的十六进制值写入 SCL 高电平时间和 SCL 低电平时间寄存器。 应该在每次上电时执行此操作。 这种理解是否正确?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajj:

    是的、这种理解是正确的。 需要写入的寄存器为0x11和0x12。

    此致!  

    卡特·朗斯顿