主题中讨论的其他器件:TDA2
工具与软件:
尊敬的 PHY 团队:
祝您度过美好的一天! 我的客户遇到一个问题、请帮我回复:
硬件背景:使用 SOC:TDA2S +PHY 芯片:DP83TC813S;
软件配置:SoC 侧 RGMII 接口(RX 和 TX 配置为对齐模式)、PHY:DP83TC813S (RX 配置为延迟模式、TX 配置为对齐模式);
问题:当计算机连接到光传输时、帧会丢失。
解决方法:通过修改 PHY 端的602寄存器位0 = 1来解决、如下所示:
他们有两个问题:
问题1:请帮助提供可与 PHY 侧(延迟)模式匹配的 SOC 侧(TDA2S)对齐模式的时序图;
问题2:在手动模式中、SOC 端默认为延迟模式、这取决于 SOC 是否为延迟模式、PHY 必须为对齐模式。 时序如下所示:
此致、
插孔