This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:控制/数据线路上是否需要任何下拉电阻器?

Guru**** 2927890 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83822I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1380448/dp83822i-do-i-need-any-pull-down-resistors-on-control-data-lines

器件型号:DP83822I

工具与软件:

您好! 我想将 DP83822I 用作 Xilinx Zynq FPGA 的以太网收发器。 我在 BP83822的原理图上n`t 没有任何下拉电阻器。 我是否需要在 TX_CLK、 TX_EN / TX_CTRL、TX_D[0..4]、RX_CLK、RX_EN / RX_CTRL、RX_D[0..4]上添加任意一个?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您想 PD 为 DP83822使用 PU/DP83822电阻器的目的是什么? 是用于正常功能还是 Strap 配置? 您指的是哪个原理图?

    此致、

    Gerome.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在数据表中看到他们有内部上拉/下拉、但我不确定这是否足够! 我摆了一些原理图,但我不确定它们是否正确。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您尚未这么做、我们确实有一些使用 DP83822 (例如 DP83822 EVM、DP83TD510EVM)的设计、这些设计在示例原理图中提供了 PHY。

    此致、

    Gerome.