This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1051HGV:使用 TCAN1051HGVDR 进行设计

Guru**** 2504055 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1379848/tcan1051hgv-designing-with-tcan1051hgvdr

器件型号:TCAN1051HGV

工具与软件:

团队成员、您好!
我们在其中一个项目中使用 CAN 收发器 TCAN1051HGVDR。
方框图如下所示。

可以在电路板1和电路板2之间任意放置。
两个电路板都由不同的电源供电。
1)。 电路板1和电路板2之间是否需要运行 GND 信号。
由于 CAN 是差分信号、因此 CAN H 将指 CAN L
如果我错了、请更正我。
2)。 那么、我可以将简单的2线双绞线电缆用于 CAN H 和 CAN L 线路吗?
3)。 我们是否还需要将电路板1到电路板2的 GND 作为公共基准?

正在查找您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CAN 是差分电压、但 CANH 和 CANL 上的电压是相对于 GND 测量的。 共模范围是±30V;如果可以具有更大的接地漂移、则必须通过 GND 线强制将其降低、或者使用隔离式 CAN 收发器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢克莱门斯!

    尊敬的 Sv:

    只要在任何收发器上都不违反共模范围、就不需要用于接地连接的额外电缆、即可在节点之间成功传输差分信号。 正如 Clemens 所指出、如果节点之间的预期接地漂移处于此共模范围内、则当电路板之间仅连接 CANH 和 CANL 时、应该没有问题。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我。  

    此致、  
    Eric Schott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sv

    Clemens 正确、CAN 设计为可以处理接地漂移。 对于该器件、共模范围是-30V 至30V。 如果您希望在节点上添加其他收发器、请确保共模电压在其规格范围内。

    此致、

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    团队成员、您好!
    感谢您的答复。
    通常对于差分放大器、差分电压等于一个节点的电压减去第二个节点的电压。
    因此 Vcandiff = Vcanh - Vcanl
    如果我错了、请更正我。
    因此、为了测量 Vcanh 或 Vcanl 电压、我们需要它们之间实现公共接地。
    如果我们没有公共 GND、就像使用万用表测量电池的电压、其中一个探头连接到电池+ve、另一个探头保持在 空气中浮动。
    如果我错了、请更正我。
    对于 MSO、为了测量差分电压、我们通常不连接 GND 引脚。 我们仅连接差分探头的 A 和 B 引脚。
    如果我们使用 ISO1042BDWR 等隔离式 CAN 收发器、则 IC 的次级侧有一个 GND 引脚。 因此、我们必须使用另一组导线将次级侧电压从电路板1传输到电路板2

    正在查找您的回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    通常对于差分放大器、差分电压取一个节点的电压减去第二个节点的电压。
    因此 Vcandiff = Vcanh - Vcanl
    如果我错了、请更正我。

    是的、可通过 VOD = VcanH-VcanL 测量 CAN 的显性状态。 它没有使用差分放大器。 从 CANH 流入端接电阻器到 CANL 的电流将产生正念数或 VOD。  

    因此、为了测量 Vcanh 或 Vcanl 电压、我们需要它们之间建立一个公共接地。
    如果我们没有公共 GND、就像使用万用表测量电池的电压、其中一个探头连接到电池+ve、另一个探头保持在 空气中浮动。
    如果我错了、请更正我。

    您可以查看 CANH 引脚和 CANL 引脚之间的差分电压、以便从计算中减去直流偏置。 因此、两个板之间的 GND 基准不需要相同。

    在这里组成一个示例案例、说明 GND 差异如何仍然可以传输可接受的 VoD 信号:如果在接收点传输点上 CANH 为6V 并且 CANL 为4V (= 2V)、则具有不同的 GND 电位并且看到 CANH 为8V、CANL 为6V (VOD 仍为2V)、则即使 VOD 不是同一参考点、接收器也会看到信号为显性信号。

    如果您有其他问题或对我的回复添加评论、Eric 可能会进一步评论。

    -鲍比