This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2046I:TUSB2046器件描述符失败

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB2046I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1365283/tusb2046i-tusb2046-device-descriptor-failed

器件型号:TUSB2046I

PC 未枚举 TUSB2046I。 我已将连接更改为 LDO 上具有10K 上拉电阻的 PWRGOOD 连接。 我也已经为该板采用了10k 上拉电阻器到3.3V 的启动模式。 上游器件的 DP 线路现在具有一个15K 上拉电阻器、但 PC 仍会显示器件描述符失败消息。 我认为所有下行端口均未通电、因为 TUSB2046尚未成功连接到 PC。 有人对 PC 无法识别集线器设备的原因有任何建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    泰勒您好:

      DP0上的上拉电阻器应为1.5k、而不是15k。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、

    这是一个拼写错误、DP0上有一个1.5k 的上拉电阻。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能发送 PDF 文件吗、我看不清原理图。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以获取 VCC、复位和晶体输出的波形吗?

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 VCC 和重置的图片。 当我探测晶体时、我看不到任何东西、这可能是因为探头引起问题吗? 我还附上了原理图的 PDF

     e2e.ti.com/.../0385.USB-Hub-Schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果晶体没有振荡、则可能是问题所在。 我将回顾一下原理图。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、

    我对使用晶振没任何运气、但是我确实来看了 Windows 中的器件描述符报告。 器件没有在描述符部分向 PC 发送任何数据。 请参阅以下内容:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用1.5k Ω 的 R10吗?

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、我今天早上试了一下、没运气。 下周我会订购一台 MEMS 振荡器来代替晶振。 我怀疑晶体工作不正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我们等待您的新晶体。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有任何 更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    我终于能够在电路板上调试 MEMS 振荡器、它(与其他模块一起)工作得很好。 我认为 xtal 的布线不是最佳的、这导致了问题。

    感谢您的观看。