PC 未枚举 TUSB2046I。 我已将连接更改为 LDO 上具有10K 上拉电阻的 PWRGOOD 连接。 我也已经为该板采用了10k 上拉电阻器到3.3V 的启动模式。 上游器件的 DP 线路现在具有一个15K 上拉电阻器、但 PC 仍会显示器件描述符失败消息。 我认为所有下行端口均未通电、因为 TUSB2046尚未成功连接到 PC。 有人对 PC 无法识别集线器设备的原因有任何建议吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
PC 未枚举 TUSB2046I。 我已将连接更改为 LDO 上具有10K 上拉电阻的 PWRGOOD 连接。 我也已经为该板采用了10k 上拉电阻器到3.3V 的启动模式。 上游器件的 DP 线路现在具有一个15K 上拉电阻器、但 PC 仍会显示器件描述符失败消息。 我认为所有下行端口均未通电、因为 TUSB2046尚未成功连接到 PC。 有人对 PC 无法识别集线器设备的原因有任何建议吗?
这是 VCC 和重置的图片。 当我探测晶体时、我看不到任何东西、这可能是因为探头引起问题吗? 我还附上了原理图的 PDF