This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125BR401:DS125BR401这颗料应用在PCIE3.0总线上、想问下怎么配置 μ

Guru**** 2680875 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125BR401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1380704/ds125br401-ds125br401-pcie3-0

器件型号:DS125BR401

工具与软件:

DS125BR401这颗料应用在PCIE3.0总线上、想问下怎么配置 μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joseph:

    我相信您的问题是:

    DS125BR401这种材料用在 PCIE3.0总线上、我想问一下如何配置它。

    我有一些问题可以帮助您更好地理解用例并建议如何配置器件。

    1. 您是否计划使用引脚模式、SMBus 从模式或 SMBus 主模式来配置器件?
    2. 是否要对 PCIe (Gen 1/2/3)使用自动速率选择? 或者您是否希望仅强制使用 PCIe 第3代?
    3. 您希望使用哪种 RX-Detect 模式?

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1. 您是否计划使用引脚模式、SMBus 从模式或 SMBus 主模式来配置器件?   引脚 模式;μ A   
    2. 是否要对 PCIe (Gen 1/2/3)使用自动速率选择? 或者您是否希望仅强制使用 PCIe 第3代?    自动速率选择 ;
    3. 您希望使用哪种 RX-Detect 模式?   悬空
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joseph:

    您应按如下方式设计原理图。

    • INA_n+/-、INB_n+/-:将外部交流耦合电容器添加到所有高速输入。
    • OUTA_n+/-、OUTB_n+/-:向所有高速输出添加外部交流耦合电容器。
    • ENSMB:将1k 接至 GND 以选择引脚模式。
    • EQAn、EQBn:配置为根据数据表表2中所示的电平应用 EQ 增强。 可能需要进行一些调优才能找到更优 EQ 设置。
    • DEMAN、DEMBn:将1k 连接到所有去加重引脚的 GND。 使用自动速率选择时、去加重功能不可用。
    • 模式:保持悬空以进行自动速率选择。
    • sd_th:根据数据表表表5所示的电平配置信号检测阈值电平。 可能需要进行一些调优才能找到更优的信号检测阈值设置。
    • RXDET:保持悬空。
    • LPBK:保持悬空以实现正常运行。
    • VDD_SEL:选择是使用2.5V 还是3.3V 为器件供电。
    • PWDN:连接至 GND、用于正常运行。
    • ALL_DONE:保持悬空。 在引脚模式下、该引脚将没有输出。
    • VIN/VIN/ VDD:请遵循数据表的电源建议部分、以查看建议的电源和去耦网络。

    如果您有兴趣、我可以在您完成设计后查看您的原理图。

    此致!

    卢卡斯