This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLIN1028-Q1:当 EN 和 TXD 变为低电平时、LIN 收发器 LDO 电源不会关闭。

Guru**** 1626620 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L1306-Q1, TLIN1028-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1379241/tlin1028-q1-lin-transceiver-ldo-power-not-turning-off-when-en-and-txd-is-made-low

器件型号:TLIN1028-Q1
主题中讨论的其他器件:MSPM0L1306-Q1

工具与软件:

你好

我有关于 LIN 收发器 TLIN1028-Q1与 MCU (MSPM0L1306-Q1)搭配使用的问题。

‘收发器数据表中的‘、"SEN"和"TXD"线路直接连接到 MCU。

根据数据表、当 EN 和 TXD 为低电平时、收发器应进入睡眠状态、LDO 输出应为0V。  

我已将 EN 和 TXD 均设置为低电平 、但仍能够在 LIN 收发器的 LDO 输出中观察到3.3V 的电压。  

LIN 总线上没有 LIN 数据

我需要知道是否有特定的顺序使收发器进入睡眠模式。  

我需要为我的应用关闭 LDO

 

谢谢

Kiran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kiran

    在 EN 变为低电平之前、TXD 必须为低电平、器件才能从正常模式进入睡眠模式。 您是否有机会在示波器上观察到这些转换? 这也有助于阐明观察结果。

    此致!

    Danny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Danny

    已按照预期更新序列且器件正在工作。

    谢谢

    Kiran