请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLIN1028-Q1 主题中讨论的其他器件:MSPM0L1306-Q1、
工具与软件:
你好
我有关于 LIN 收发器 TLIN1028-Q1与 MCU (MSPM0L1306-Q1)搭配使用的问题。
‘收发器数据表中的‘、"SEN"和"TXD"线路直接连接到 MCU。
根据数据表、当 EN 和 TXD 为低电平时、收发器应进入睡眠状态、LDO 输出应为0V。
我已将 EN 和 TXD 均设置为低电平 、但仍能够在 LIN 收发器的 LDO 输出中观察到3.3V 的电压。
LIN 总线上没有 LIN 数据
我需要知道是否有特定的顺序使收发器进入睡眠模式。
我需要为我的应用关闭 LDO
谢谢
Kiran