This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD2450:SPICE 模型

Guru**** 2926600 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD2450, THVD2410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1380005/thvd2450-spice-model

器件型号:THVD2450
主题中讨论的其他器件: THVD2410

工具与软件:

您好!

此器件是否有 Spice 模型? 我能否获得此器件的 Spice 模型?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yoshiya:

    遗憾的是、我们没有适用于该器件的 SPICE 模型、我们只有 IBIS 模型。

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bobby、您好!  

    是否有可能 创建 SPICE 模型?

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yoshiya:

    我将与我的一个团队伙伴仔细检查、看看这是否可行、但没有承诺...

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅随附的。

    e2e.ti.com/.../thvd2450.lib

    我已将此 TT 重新分配给我的团队成员、他们修改了另一个模型来制作此 TT。

    如果您对模型有任何其他问题、他应该能够回答这些问题。

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bobby、您好!  

    感谢您提供模型。 向您的团队成员提出请求。

    我尝试了模型,但得到了以下错误:奇异矩阵:检查节点 U1:TxP:driv:drive:raout 迭代2

    U1是所提供的 thvd2450模型的参考指示符、后面提供的名称对应于.lib 文件中的名称、因此我认为错误位于模型中。  

    您能修复这个模型中的错误吗?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yoshiya:

    模型工作原理-我刚将库构建为宏并运行它:

    该模型"按原样"发布、它在我们的侧面工作、因此我们不会生成另一个模型

    -您能不能告诉我您是如何设置您的测试-奇异矩阵误差通常是用户生成的(奇异矩阵不存在于模型定义中-这是电路物理设置的方式)。  

    此致!

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、  

    我将模型导入了 LTSpice、 该模型显示 THVD2410、但来自 Bobby 提供的 THVD2450.lib 文件。  

    我知道 TI 不支持 LTSpice、因此如果是由于将模型导入 LTSpice 而导致的、我了解是否无法获取帮助。  

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我也在 TINA TI 上试用了它并尝试复制您的电路、但我无法获得您拥有的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yoshiya:

    我们不允许使用 LTspice 测试模型(根据 LTspice T&C)-因此我们不能保证在该仿真器上运行(LTSpice、TINA 和 PSpice 之间存在细微差异、因此虽然语法相似(几乎相同)但不直接使用1:1)-该模型可以与 TINA 和 PSpice 配合使用(您必须附加一个符号才能在 pspice 中工作、但实际模型可以正常工作)

    您是否可以在电路上运行 ERC 以确保一切都设置正确-我今天遇到了一个问题、它看起来像是连接了 DE、但实际上没有连接、也没有显示输出(根据我的经验、TINA 有时可能会出现连接问题)。

    同样对于 TINA、前提是您能够确保:

    最大时间步长= 100ps (由于此器件相对"快"、因此通常可以获得100ps 分辨率)  

    此致!

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、  

    感谢您发送编修。 是的、我确实收到了有关引脚未连接的警告。 我尝试重新连接,重新运行宏,关闭软件,但无法摆脱它。 您如何 解决该错误?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yoshiya:

    当我在 TINA 上运行宏编辑器时、不会出现这个问题、并且错误提示模型中的某个组件无法正常工作。  

    但我发现了触发该警告的原因-基本上、模型内部曾经使用过无效代码、但现在不是这样、模型中仍然存在一些过时的代码-它不做任何事情、但它确实创建了一个浮点节点(从模型的角度来看、实际上不会影响任何东西)。 我删除了触发该问题的行(基本上只是删除了第408行、因为它未使用)、然后我将再次尝试运行该行

    e2e.ti.com/.../4276.thvd2450.lib

    我从此.lib 文件生成了一个全新的宏、以确保代码正常。  以下是测试电路、ERC 屏幕、分析参数和结果。 我使用10MHz 方波(0V 至5V)作为参考的输入信号。  

    另一种 可能有所帮助的解决方案是关闭 TINA -然后重新启动计算机(有时这会有所帮助、因为 TINA 可能会减慢速度、并且在多次尝试运行模型后会出现问题-重新启动计算机也会有所帮助)。  

    此致!

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它起作用了! 非常感谢您的帮助!